This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX5535EZDSP:我想知道如何使用"_Fil"?创建新的词典引擎

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP0066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/603157/tmdx5535ezdsp-i-want-to-know-how-to-create-a-new-dictionary-engine-using-_fil

器件型号:TMDX5535EZDSP
主题中讨论的其他器件:TIDEP0066

您好!

我想为_fil 创建一个词典。 我想知道如何使用 “_Fil”创建新的词典引擎?

TI 已生成的语音三元引擎模型使用此_Fil。 但我无法理解它是如何创建的。

请帮助。

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhinandan、

    我已将此内容转发给 C55x 软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhinandan、

    我已将此问题转发给对 TIesr 内部工作以及如何创建_fil 模型有更深入了解的人。

    Lali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否对此进行了更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhinandan 和 Lali、

    C55演示参考设计使用带有 词典和模型集的 TIesr 识别器  、该词典和模型集包含特殊单词"_f填 充"、该单词通过使用特殊的_fil "电话模型"定义为明显。  在给定演示随附的模型和词典集的情况下、"_fill "字可用于开发用户特定的 TIesr 语法网络文本文件以进行识别。 该文档介绍了如何创建 TIesr 语法网络文本文件。

    要创建新的_fil "电话模型"、例如针对其他语言、需要对 TIesr 识别器和支持工具有详细的了解。 必须创建支持_fil 模型的新模型和字典集、并在大型语音体上训练_fil 模型。    开源 TIesr 识别器( https://gforge.ti.com/gf/project/tiesr )附带的文档和示例介绍了如何创建这些集。 用户必须定义_fil 模型的确切培训过程和形式。 实施此类培训时、假设 TIesr 用户熟悉自动语音识别处理以及此类系统的开发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lorin、

    感谢您的回复。 根据我的理解、_fil 与其他字母或电话一样建模。 因此、我应该将_fil 视为词典中的一个单词和一个电话、并用它的录音对它进行建模。 我是对的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhinandan、

    有许多方法可以创建填充/垃圾模型功能。 我这样做的一种方法是使用单个"_fil"电话向具有发音的词典中添加一个单词"_f填 充"。 我将_fil 电话建模为具有单个发光状态的 HMM 和许多高斯混合分量(因此是高斯混合模型)。 为了训练_fil 手机、我在 HTK 上进行了一项特殊的训练、在训练主标签文件中、我用_fil 替换了所有的手机型号、然后跑了几次训练。 其想法是、这将训练_fil 模型来表示数据库中所有语音的广泛声学类。 然后、为了在 TIesr 中执行识别、我可以将_fill 单词放在语法网络中我想要执行词汇之外的歧视的任何位置。

    此致、
    Lorin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lorin、

    我现在完全明白了。 这是一个非常详细的答案。 非常感谢。 您能告诉我使用 TIESR 进行的测试的精度百分比是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lorin、

    我想为 Chinnese 创建一个新的_fil "电话模型"、我不知道如何执行此操作。根据您的建议、我转到 https://gforge.ti.com/gf/project/tiesr 寻求帮助。但在创建帐户后、我仍然无法访问 TI 嵌入式语音识别器文档。

    如何获取文档和示例?是否必须加入项目?

    我还提交了加入项目的申请、但没有得到回复。我应该如何获取文档和示例?

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:
    甚至我也尝试过相同的方法。 即使我无法访问这些文件。 我认为您要查找的文档位于以下链接中:
    www.ti.com/.../TIDEP0066
    在页面末尾下载 TIDEP0066软件 ZIP 包。 它包含各种文档。 希望这是您正在寻找的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhinandan,

    谢谢提醒我。

    我只是 想找到能引导我 如何为中文创建新的_fil "电话模型"的管道。

    无论如何、我都会查看 TIDEP0066、希望找到一些对我有用的东西。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:
    至于_fil 模型创建的文档、没有。 您只需遵循 Lorin 在此帖子中给出的提示和线索。