工具/软件:Linux
您好!
我们希望获得有关如何解决此问题的帮助、因为我们不知道规格中是否需要此类行为。
我们首先注意到在连接一些 i2c GPIO 扩展器后出现硬冻结、然后移至删除器件树中的内核驱动程序映射、并开始使用 i2cdetect -y -r 进行探测 。
一个器件。
我们设法通过在 i2cdetect 探针期间不断地随机短接地 sda/scl 来重现问题、因此我们可能会遇到恼人的情况
减少时钟似乎有助于减少冻结事件的数量。
我们想了解是否存在这种情况
a)这是预期的结果、我们应在外部电路上提供保护、以防这些事件发生。
b)是内核错误
c)是一些硬件错误
d)其他内容。