This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:eMMC 从5块板中损坏3块板

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/606136/linux-am3352-emmc-corrupt-3-board-out-of-5-board

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

您好,

我们已将 AM3352自定义板与 Linux 内核4.1一起使用。我们将在过去6个月内使用开发5板。

它是3块板 EMMC 损坏的。我们在刷写板时遇到以下错误。

[311.120631] mmcblk0:错误-110正在传输数据、扇区0、nr 8、cmd 响应0x900、卡状态0x200b00
[311.130844] mmcblk0:使用单块读取重试
[313.932429] mmcblk0:错误-110正在传输数据、扇区0、nr 8、cmd 响应0x900、卡状态0x0
[313.942185] blk_update_request:I/O 错误、dev mmcblk0、扇区0
[316.744781] mmcblk0:错误-110正在传输数据、扇区1、nr 7、cmd 响应0x900、卡状态0x0
[316.754535] blk_update_request:I/O error、dev mmcblk0、sector 1
[319.55776] mmcblk0:错误-110正在传输数据、扇区2、nr 6、cmd 响应0x900、卡状态0x0
[319.67554] blk_update_request:I/O 错误、dev mmcblk0、扇区2
[322.370767] mmcblk0:错误-110正在传输数据、扇区3、nr 5、cmd 响应0x900、卡状态0x0
[322.380517] blk_update_request:I/O error、dev mmcblk0、sector 3
[325.183108] mmcblk0:错误-110正在传输数据、扇区4、nr 4、cmd 响应0x900、卡状态0x0
[325.192894] blk_update_request:I/O error、dev mmcblk0、sector 4
[327.995493] mmcblk0:错误-110正在传输数据、扇区5、nr 3、cmd 响应0x900、卡状态0x0
[328.005254] blk_update_request:I/O 错误、dev mmcblk0、扇区5
[330.808406] mmcblk0:错误-110正在传输数据、扇区6、nr 2、cmd 响应0x900、卡状态0x0
[330.818164] blk_update_request:I/O error、dev mmcblk0、sector 6
[333.647030] mmcblk0:错误-110正在传输数据、扇区7、nr 1、cmd 响应0x900、卡状态0x0
[333.656784] blk_update_request:I/O error、dev mmcblk0、sector 7
DD:写入"/dev/mmcblk0:输入/输出错误

您是否有人面临此问题?如何解决此问题?

对于 EMMC 损坏的 Isse、请帮助我们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajesh、

    我在其中一个电路板上看到了相同的-110超时错误。 硬件团队将此电路板修复到热空气返修站、错误消失。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还在 AM335x 平台中使用 eMMC 获得相同的响应。

    出现以下错误:

    mmcblk0:错误-84正在传输数据、扇区3、nr 5、cmd 响应0x900、卡状态0x0

    I/O 错误、dev mmcblk0、扇区3

    请帮助我解决此错误的问题。

    Rgds、

    洛夫纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lofna、

    您得到的误差是不同的。 请创建有关此问题的新主题。

    此致、
    Kemal