This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:am5728 gstreamer 编码

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/605918/linux-am5728-gstreamer-encode

工具/软件:Linux

您好!

我使用的是 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04 SDK,我想使用硬件编码 ,我使用 appsrc 和 appsink

不幸的是内存泄漏。 有人可以帮助我吗?

#include "CGStrenCode.h"

CGStrenCode::CGStrenCode()
{
m_pSource = NULL;
m_nWidth = 0;
m_nHeight = 0;
m_bInital = false;
}


CGStrenCode::~CGStrenCode ()
{
GST_ELECK_SET_STATE (m_pipeline、GST_State_NULL);
fprintf (stderr、"删除管道\n");
GST_object_UNREF (GST_object (m_pipeline));

FREE (m_pSource);
m_pSource = NULL;
}

int CGStrenCode::Inital (const char * szname、bool bentcode、int nWidth、int nHeight)
{
if (NULL =szname || strlen (szname)==0)
返回-1;

if (nWidth <= 0|| nHeight <=0)
返回-2;

if (m_bInital)
return -99;

m_nWidth = nWidth;
m_nHeight = nHeight;

CreateName (szname、"管道");
m_pipeline = gst_pipeline_new (m_szName);//"mypipeline");
g_assert (m_pipeline);

CreateName (szname、"source");
m_appsrc = gst_elem_factory_make ("appsrc"、m_szName);//"mysource");
g_assert (m_appsrc);

m_pSource =(char *)(malloc (nWidth*nHeight*3));
if (NULL == m_pSource)
返回-3;


返回 InitalEncode (szname);

}

int CGStrenCode::startCode (char * sourcebuf、int sourceLen、char * resultbuf、int* resultLen)
{
if (sourceLen > m_nWidth* m_nHeight *3|| sourcebuf <= 0)
{
printf (在最大长度\n"/sourceLen 上为"%d);
返回-1;
}

if (NULL =sourcebuf || NULL =m_pSource || NULL == resultbuf || NULL == resultLen)
{
printf ("缓冲区为空\n");
返回-2;
}

if (!m_bInital)
返回-3;

int sourcelen = sourceLen;
memcpy (m_pSource、sourcebuf、sourcelen);

PushBufferEncode (m_pSource、sourcelen);
int reslen=0;
char * buf = pullH264Encode (&reslen);

* resultlen = reslen;
if (* resultLen!=0)
memcpy (resultbuf、buf、reslen);

删除[] buf;

返回0;
}

int CGStrenCode::InitalEncode (const char * szname)
{
gboolean bLinkOk;
GstElement *编码;

CreateName (szname、"编码");
编码= GST_ELECK_factory_make ("ducatih264en"、m_szName);//"myencode");
G_ASSERT (编码);

CreateName (szname、"sink");
m_appsink = gst_elem_factory_make ("appsink"、m_szName);//"mysink");
g_assert (m_appsink);

if (!m_pipeline ||!m_appsrc ||!encode ||!m_appsink)
{
fprintf (stderr、"不能 gst_element_factory_make、正在终止\n");
返回-4;
}

GstCaps * capsappsrc2Jpegenc;//在 appsrc 和 jpegenc 之间
capsappsrc2Jpegenc = gst_caps_new_full (
GST_structure_new ("视频/x-raw "、
"format"、G_TYPE_string、"NV12"、
"宽度"、G_TYPE_INT、m_nWidth、
"高度"、G_TYPE_INT、m_nHeight、
"帧速率"、GST_TYPE_FRATE、15、1、
null)、
GST_structure_new ("video/x-h264"、
"format"、G_TYPE_string、"NV12"、
"宽度"、G_TYPE_INT、m_nWidth、
"高度"、G_TYPE_INT、m_nHeight、
null)、
null);

gst_bin_add_many (gst_bin (m_pipeline)、m_appsrc、encode、m_appsink、NULL);
bLinkOk = gst_elem_link_filtered (m_appsrc、编码、capsappsrc2Jpegenc);

if (!bLinkOk){
G_WARNING ("链接 src 编码\n"失败);
返回-5;
}

GST_ELECK_LINK (编码、m_appsink);
G_object_set (G_object (m_appsrc)、
"stream-type"、gst_app_stream_type_stream、
"format"、gst_format_Bytes、
null);

G_object_set (G_object (m_appsink)、
"丢弃"、true、NULL);

G_object_set (G_object (编码)、
"速率预设"、1、NULL);

fprintf (stderr、"将 g_main_loop_run 设置为 gst_state_play\n");
GST_ELEGER_SET_STATE (m_F管线、GST_State_Playing);

m_bInital = true;
返回0;
}



空 CGStrenCode::PushBufferEncode (char *nv12buf、int len)
{
GstFlowReturn;
GstBuffer *缓冲区;
GstMapInfo 信息;

Buffer = GST_Buffer_new_allocate (NULL、len、NULL);
GST_buffer_map (buffer、&info、GST_MAP_WRITE);

memmove (info.data、nv12buf、len);

RET = GST_APP_src_PUSH_BUFFER (GST_APP_SRC (m_appsrc)、buffer);
if (ret =GST_flow_OK){
// printf ("PUSH OK\n");
}
GST_buffer_unmap (buffer、&info);

}



char* CGStrenCode:::PullH264Encode (int* outlen)
{
GstSample*样本;

SAMPLE = GST_APP_SINK_PULL_SAMPLE (GST_APP_SINK (m_appSINK));
if (采样== NULL)
{
printf ("=========================== null \n");
fprintf (stderr、"gst_app_sink_pull_sample 返回 null);
// GST_SAMPLE_UNREF (样本);
返回 NULL;
}

GstBuffer* buffer = GST_SAMPLE_GET_buffer (sample);
GstMapInfo MapInfo;
gst_buffer_map (buffer、&MapInfo、gst_map_read);


// printf ("拉动 buffersize:%d\n"、MapInfo.size);

char* Pret = new char[MapInfo.size];

memmove (Pret、MapInfo.data、MapInfo.size);

GST_buffer_unmap (buffer、&MapInfo);
GST_SAMPLE_UNREF (样本);
*outlen = MapInfo.size;
返回前缀
;}

void CGStrenCode::CreateName (const char * left、const char * right)
{
memset (m_szName、0、LEN_encode_name);
strcpy (m_szName、left);
strcat (m_szName、right);

}
#ifndef CGSTRENCODE_H
#define CGSTRENCODE_H

#include 
#include 
#include 
#include 
#include 
#include 
#include 
#include 

#define LEN_encode_name 128

类 CGStrenCode
{
public:
CGStrenCode();
~CGStrenCode();
int 初始值(const char * szname、bool bentcode、int nWidth、int nHeight);

int startCode (char * sourcebuf、int sourceLen、char * resultbuf、int* resultLen);

protected:
// int InitalDecode (const char * szname);
int InitalEncode (const char * szname);

void PushBufferEncode (char *nv12buf,int len);
CHAR* PullH264Encode (int* outlen);
void CreateName (const char *、const char *);
private:

GstElement * m_pipeline;
GstElement * m_appsrc;
GstElement * m_appsink;

int m_nWidth;

内部 m_n 高度;

char m_szName[LEN_encode_name];

char * m_pSource;

bool m_bInital;

GstBuffer * m_pGstBuffer;

};

#endif // CGSTRENCODE_H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我建议您检查您是否为所有 OBJ (GST_OBJECT_UNREF)。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此类编码器内存泄漏问题已得到解决。
    请参阅:
    e2e.ti.com/.../620539

    BR
    玛格丽塔