Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
大家好、团队、
此支持涉及与 TI-J6 M4内核进行 CAN 通信的信息娱乐项目。
目前、在我们的项目中、CAN 消息通过 J6 M4内核的 CAN Rx 线路显示。 但是、J6 M4内核无法接收这些消息、这意味着 CAN 控制器不会触发中断。
我们看到 J6-M4内核 正在应答 (请参阅图像以了解 J6 Tx 线路被应答的更多详细信息)。消息、但遗憾的是 CAN 单元不会触发中断。
尽管 J6已确认该消息、但它并未传递到上层、您能否在此处帮助我们解决可能的问题。
谢谢!
Prashanth。