This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:LVDS 显示输出

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718, SN75LVDS83B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601382/am5718-lvds-display-output

器件型号:AM5718
主题中讨论的其他器件: SN75LVDS83B

您好!

AM5718是否包含 LVDS 显示控制器? 还是应该使用外部数字 RGB 转 LVDS 转换器 IC?

谢谢、JInfant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不需要、您将需要使用外部 LVDS 转换器。 您可以使用此 wiki 作为参考: processors.wiki.ti.com/.../LCD_connectivity 它有点旧、但仍然适用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回复。

    我还需要将并行视频输出从 AM5718转换为 S 视频(Y/C)格式。 是否有用于 S 视频转换的类似 LVDS 转换器的 IC。

    此致、
    婴儿 J
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个专门讨论 Sitara 处理器的论坛。 我们没有此信息。 您可以在 www.ti.com 上搜索。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于 RGB 24位转 LVDS LCD O/P,更好的用法:SN75LVDS83B
    对于 RGB 24位转 S-Video O/P,最好使用:ADV7393BCPZ
    请参阅 processors.wiki.ti.com/.../LCD_connectivity

    此致
    谢哈尔·S K