This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM3359:IAR 示例

Guru**** 2542370 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359, PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601369/rtos-am3359-iar-examples

器件型号:AM3359
主题中讨论的其他器件: PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SWSYSBIOSSDK-IND-Sitara

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的支持:

 

我一直在寻找具有 IAR EWARM 的 AM3359的 TI RTOS 示例。

 

您能否提供相同的链接。

 

我下载并安装了以下链接,但无法获得所需的 IAR EWARM 项目。

 

downloads.ti.com/.../ti-processor-sdk-rtos-am335x-evm-03.03.00.04-Windows-x86-Install.exe

 

此外、还提供了使用 IAR EWARM 为 AM3359创建 TI RTOS 项目的任何步骤。

 

期待收到您的来信。

 此致、

Zuhair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zuhair、

    我不知道任何允许您使用 IAR 创建 TI RTOS 项目的指令。 我正在与同事核实、如果我有新的详细信息、我将会发布回来。 这些指令面向 CCS。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lali、

    我的查询是否有任何更新?

    此致、
    Zuhair
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zuhair、

    我与一些同事进行了检查、但很遗憾、找不到特定的 IAR 指令。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lali、

    您能告诉我从哪里可以获得使用 IAR EWARM 的 TI RTOS 的 AM3359示例吗?

    通过 TI 的链接,我看到“到2017年6月底,PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW 将支持 AM335x 和 AM437x 的所有当前协议”

    e2e.ti.com/.../580869

    您是否对此日期和信息有任何更新?

    期待您的回复。

    Zuhair
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zuhair、

    我曾在一位同事中介绍 PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW 的更多详细信息。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     http://www.ti.com/tool/sysbiossdk-ind-sitara 上有关用于 SitaraTm处理器的 SYS/BIOS 工业软件开发套件(SDK)的通知 是准确的。

    2017年6月30日之后、TI 将不再为 SYSBIOSSDK-IND-AM335x 和 SYSBIOSSDK-IND-Sitara 提供支持。 如果 您有兴趣在这些日期之后接收任一 SDK 的维护版本和技术支持、请联系您的 TI 代表或 indsdksupport@list.ti.com。

    对于工业通信 开发,请使用 http://www.ti.com/tool/PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW 上的 PRU-ICSS 工业软件包 以及处理器 SDK http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Supported_Platforms_and_Versions 。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您提供相关信息。

    我可以看到所有软件包都是使用 CCS 开发的。 您是否有任何使用 IAR EWARM 的带有 TI RTOS 的 AM3359示例?

    如果没有、您在使用 IAR EWARM 实现它时是否有任何时间线。

    期待您的回复。

    此致、
    Zuhair
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Zuhair

    很抱歉、我没有看到任何 IAR 示例。

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    是否有任何路线图可以使用 IAR EWARM 开发具有 TI RTOS 的 AM3359示例?

    要使用 TI RTOS for AM3359 with IAR EWARM 启动用户、您是否有要遵循的 PDF 或指南?

    请建议。

    此致、
    Zuhair
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zuhair
    我很抱歉。 没有使用 IAR EWARM 的 RTOS 示例。
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    上述电子邮件中的任何更新。

    此致、

    Zuhair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  
     
    很抱歉、没有基于 IAR 的示例。 没有任何关于使用 IAR EWARM 为 AM3359创建 TI RTOS 项目的发布材料。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    上述电子邮件中的任何更新。

    此致、

    Zuhair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    很抱歉耽误你的时间、我该怎么做?
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我想知道 TI 团队可以使用 IAR EWARM IDE 通过 TI RTOS 开发 AM3359示例的时间轴。

    期待收到您的来信。

    此致、

    Zuhair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zuhair

     

    谢谢你。 我更好地理解您的问题。

    虽然某些 TI 器    件支持 IAR EWARM IDE、但 AM335x 系列器件上基于 IAR EWARM IDE 的示例将不会提供短期支持。

    我将把您对 AM335x 系列的 IAR EWARM IDE 示例的请求转发给我们的营销和开发团队。 我们的营销团队持续跟踪客户的意见、并与我们的业务经理合作、确定未来发展工作的优先顺序。  此外、我们的 TI 客户代表还与我们的营销团队密切合作、以确定客户支持需求和优先发展事项。  您也可以联系 TI 代表并与他们讨论您的要求。  您的 TI 代表将能够与您讨论产品和开发计划。  

    一般来说、软件工具的评估、规划和开发是一个漫长的过程。

    如果希望使用 TI 实时操作系统(TIRTOS)在不久的将来使用 AM335x 系列开始开发、请考虑使用 Code Composer Studio 工具集和 TI 处理器 SDK。

    TI Code Composer Studio 是一个功能齐全的开发环境、具有良好的培训材料和支持。 访问 www.ti.com/.../CCSTUDIO,了解此工具的一个绝佳位置

    德州仪器(TI)处理器软件开发套件(Processor-SDK)是单个可扩展的软件平台、可简化不同 TI SitarA/DSP 处理器之间的开发过程。 适用于 RTOS 的 Processor-SDK 提供了基本平台软件和工具、用于基于 RTOS 的应用的开发、部署和执行。 开始概览 Processor SDK 的两个位置是:

    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Software_Developer_Guide

    www.ti.com/.../processor-sdk-am335x

     

    David