This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMIC110:闪存写入器

Guru**** 2584515 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXICE110, AMIC110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604795/amic110-flash-writer

器件型号:AMIC110
主题中讨论的其他器件:TMDXICE110

你好。

我有疑问。

在哪里可以使用"闪存写入器"对 TMDXICE110进行编程?

我知道、根据文档、闪存写入器对于编程到在 TMDXICE110中实现的 SPI 闪存是必要的。

但是、我找不到它。

您能告诉我"闪存写入器"在哪里?

此致、

UchIDA-k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    感谢你的答复。
    我正在等待他们的回复。

    此致、

    UchIDA-k
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UchIDA-San、

    对 TMDXICE110进行编程的闪存写入器与 SDK 中提供的 AM335x ICEv2的闪存写入器相同。 两个平台都具有相同的 SPI NOR 闪存器件。 闪存实用程序可位于目录路径下:
    pdk_am335x_1_0_6\packets\ti\starterware\tools\flash_writer

    请注意、在 Processor SDK RTOS v3.3中、由于次级引导加载程序中未包含一些 DDR、引脚多路复用器更改、因此不支持从 SPI 引导加载 AMIC110引导加载、因此无法及时发布。 此问题将在本月末推出的 Processor SDK RTOS v4.0版本中得到解决。

    如果您在使用闪存写入器实用程序时遇到任何问题、请告知我们。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    现在、我们可以获得版本4.0 SDK。 pinmux 问题是否修复?

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、此问题现已在 SDK 中得到解决。

    此致、
    Rahul