This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA72XEVM:如何在 glsdk 7_03_00_03上启用四个平面?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604803/linux-dra72xevm-how-to-enable-four-planes-on-glsdk-7_03_00_03

器件型号:DRA72XEVM

工具/软件:Linux

您好:

我正在使用 DRA7xx 电路板、并使用 BSP:Glsdk 7_03_00_03、
当我启动并键入 modetest 时、

仅显示平面19和20、

我如何获取其他平面。 (gfx、vid1、vid2、vid3)

谢谢。

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    是否可以发布完整的"modetest"命令输出?

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我附加了 modetest log.e2e.ti.com/.../6138.modetest.log.txt 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    在 uenv.txt 中设置 omapdrm.num_crtc=1  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我得到了平面、但它们之间的关系是什么(number)? 当我设置 num_crct=4或5时。