工具/软件:TI C/C++编译器
大家好、
我正在使用 ezdsp5535板、并使用 HWAFT 为2048点 FFT 编写代码。 获得 FFT 结果(浮点数组)后、我在 FFT bin 中找到了最大值。 然后、我将该最大值与一个固定值(A)进行了比较。 如果(Max>A),它应该闪烁2个 LED,否则它应该闪烁3个 LED。 MAX 和 A (0.75)均为浮点值。 由于最大值为0.99985、因此只应闪烁2个 LED。 在 code composer 上、它工作正常。 但是、当我创建 bin 文件并在 SD 卡中复制时、在 SD 卡中运行时、3个 LED 闪烁、这意味着它将进入其他循环。
请帮帮我。
如果需要更多详细信息、请告诉我。