This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:EVM 未引导

Guru**** 2546010 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596801/am5728-evm-not-booting

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:TPS659037

您好!

 

我有一个新购买的 AM572x EVM。

我已经在这方面工作和测试了超过一周。

但从昨天开始、它不会启动。 当我连接串行调试电缆并使用 PuTTy 软件时、其中不会出现任何消息。

LED D3亮起10秒钟、然后熄灭。  但主电源 LED D41持续亮起。

我们检查 U2的引脚1处的电压、它持续为3.3V、但在输出8处 、电压最初为3.3V、10秒后变为0。

来自 PMIC (TPS659037)的信号 VDD_3V3_ON 信号在开始时也为高电平、在10秒后也为低电平。

我如何使这正常。 这是因为硬件问题还是软件问题。 (TPS659037是一款可编程 IC)

 提前感谢您的帮助。

谢谢、此致、

Sajeevan.K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果处理器在7秒内无法启动、PMIC 将关闭电源。 请参阅 processors.wiki.ti.com/.../AM572x_General_Purpose_EVM_HW_User_Guide

    有关 EVM 设置、请参阅 processors.wiki.ti.com/.../AM572x_GP_EVM_Hardware_Setup
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    非常感谢您的回复。
    为了禁用 PMIC 关断、我们短接了 J5连接器。
    但串行调试器中仍然没有消息。

    我们注意到的另一件事是、当 J5短路时、IC TPS659037会非常热。
    任何要解决的建议...

    提前感谢您的帮助。

    谢谢、此致、
    Sajeevan.K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的引导源是什么? 是否已相应地设置引导跳线? 请注意、不建议长时间短接 J5。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1) 1)引导源
    我的引导源是 SD 卡。

    即使 SD 卡具有预构建的映像、也会发生此问题。

    但我一直在更改 am57xx-evm.dts 文件 pinmux 设置以使 GPIO 和 UART 正常工作。
    我在此.dts 文件中的 pinmux 设置中输入了一些错误的偏移值。 相应的.dtb 文件、我已加载到 SD 卡中。

    错误的.dtb 文件是否会像这样永久损坏卡? 将此 SD 卡放入 EVM 时、问题开始。

    但之后、我使用 SDK 中的预编译映像替换了 SD 卡。 同样的问题也在发生。

    2) 2)引导跳线

    J3、J4和 J6中的引导跳线已连接、因此2和3短接。
    当我获取电路板时、就像这样、没有改变。
    电路板安装后、5到6天正常工作、仅在过去的两天内、问题就开始了。

    3) 3)一个附加信息

    GPIO2_25和 GPIO2_28内部短接。

    我们使用该引脚。 我们删除了与该引脚的所有连接。 并多次清洁 PCB。 但它们仍然短路。 因此、我们认为它们在内部短路。 是否有与问题有关的链接?



    谢谢、此致、
    Sajeevan.K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    现在,使其发挥作用是非常紧迫的。 因为客户下周要来。 我们已订购其他 AM572x EVM。 但需要一周时间。
    在这之前、我们必须进行大量测试。

    是否可以将此问题卡替换为另一个问题卡,可能是来自班加罗尔办事处?

    谢谢、此致、
    Sajeevan.K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    抱歉、我们无法通过论坛解决更换请求。 您必须联系您的供应商并与他们一起解决问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与您使用这些信号相关的问题听起来像是向处理器产生了一个电气过载(EOS)事件并损坏了这些引脚。

    您有哪个版本的电路板?

    它是否包含电源、您是否正在使用它?

    如果没有、您是否使用 了满足《硬件用户指南》中定义的所有要求的电源?

    您  只能使用输出 与 接地隔离的电源、这一点非常重要。  如果没有、 则切勿在通电时连接或断开电源的直流插头。  在这种情况   下、您应始终将直流插头连接到 EVM 并连接或断开交流电源、并且应将 EVM 接地端和连接到 EVM 的每个外部电路连接到公共接地端。

    下面是 一个可能发生的情况的示例。 您可以将某些处理器引脚连接到 以另一接地或接地为基准的其他电路。 这可能就像将示波器探针连接到信号一样简单。  但是、在热插拔直流插头之前、不要将 EVM 接地连接到与其他电路相同的接地。  直流插头的结构允许正极端子在负极端子之前进行连接。  如果未隔离电源输出、则整个 EVM 相对于接地上升至12伏、因为 电源接地尚未连接。 发生这种情况 时、连接到外部电路的处理器引脚可能会相对于 EVM 接地端看到负12伏电压。 这很可能会损坏处理器引脚。 我意识    到、直流插头的正极端子连接的时间很短、而未连接的负极端子连接的时间很短、但它足够长、足以向处理器产生 EOS 事件。

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的解释。

    首先让我回答您的问题。

    您有哪个版本的电路板?

    答:A3a

    它是否包含电源、您是否正在使用它?

    答:是的。 它包含一个交流适配器。 我们使用的是相同的。

    我们使用连接到交流适配器的2引脚交流连接器(这也是从 TI 收到的)。

    电源为230V AC 50Hz。(2个引脚表示仅连接相位和中性点)

    您  只能使用输出 与 接地隔离的电源、这一点非常重要。

    答:我们使用的是 TI 提供的相同交流适配器、 其输出可能与地球隔离?

    实际上、我没有使用示波器。 我只使用万用表来检查输出引脚上的电压电平。 无论它是否打开。

    万用表和 EVM 的接地端子确实未永久连接。 无论何时测量、都将连接。 测量后、它将被移除。

    此外、我确实只连接和断开直流插头、而不是交流连接器。

    我们使用的外部电路只是一个通用 PCB。 (此 PCB 包含3个带有晶体管开关的 LED、一个按钮和一个 RS485收发器)。

    该 PCB 未连接到任何其他电路或系统。

    此 PCB 的电源(+5V)和 GND 仅取自 EVM。

    当我没有在端口引脚上获得所需的输出时、我切断了 EVM 和 PCB 之间的+5和 GND 连接(首先 是+5V、然后是 GND)。

    我提供了这些详细信息、确切地说、我采取了哪些措施导致了卡故障、以便我将来可以避免这种情况。

    我认为这里的电源输出与接地隔离(因为我们使用的是同一个 TI 交流适配器)

    根据这些输入、请给出更清晰的解释。 我们渴望知道发生了什么错误。

    我们还可以将卡发回 TI 班加罗尔办事处、以便从那里进行维修或更换。 (仅处理器卡)。

    期待您的进一步支持、

    谢谢、此致、

    Sajeevan.K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供使用方法的详细说明。

    我想确认几件事。 RS485收发器的另一侧是否连接到任何外部设备? 哪些处理器引脚损坏、并且它们是否连接到这些外部电路中的任何一个? 如果是、哪个外部电路? 例如、损坏的引脚是否连接到按钮? 如果是、您是否使用屏蔽层接地的屏蔽按钮?

    提供有关如何使用 EVM 5V 电压为外部 PCB 上的电路供电的更多详细信息。 您能否提供此电路板的原理图?

    我无法肯定会发生什么、但如果您提供所附 PCB 的原理图、可能会帮助我们了解发生了什么。 您是否在经过认证和测试的 ESD 工作站上操作 EVM 和连接的 PCB? 您是否始终佩戴腕带? 该处理器使用具有极小几何尺寸的电路构建。 因此、在处理这些器件时需要非常小心、因为处理器中非常小的电路可能会因积聚在身体或衣服上的静电而受损。

    我不熟悉退货/维修流程,但可以相当确定它不能在 TI 班加罗尔办事处进行维修。 您需要与当地经销商或 TI 代表讨论此主题。

    此致、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的佩维斯:

    很抱歉耽误你的时间。

    我有一个新的 AM572x EVM、在客户到达之前、我忙于完成工作。

    让我回答问题。

    1) 1) RS485收发器的另一侧是否连接到任何外部设备?

    2) 2)哪些处理器引脚损坏、并且它们是否连接到这些外部电路中的任何一个?

    GPIO2_28和 GPIO2_23被发现短路、即使在移除所有连接后也是如此

    GPIO2_28连接到按钮。

    按钮通过10K 电阻器连接。

    电阻器的一端连接到+5V、另一端连接到 PB 的一端。 PB 的另一端连接到 GND。

    连接到端口引脚 GPIO2_28的 PB 和电阻器的结。

    3) 3)损坏的引脚是否连接到按钮?

    是的

    4) 4)如果是、您是否在屏蔽层接地的情况下使用了屏蔽按钮?

    PB 的一个端子(让我们称之为第一个端子)接地、另一个端子(让我们称之为第二个端子)连接10k 电阻。

    第2个端子也连接到 GPIO2_28。

    我们使用的 PB 不是屏蔽 PB。

    我认为我们错误地连接了+5V 以进行 PB 操作。 它应该是3.3V。 原因可能是端口引脚连续应用5V 电压

    我们今后会更加小心。

    请提供支持。

    谢谢、此致、

    Sajeevan.K