This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM4377:如何激活 ADC 和 eQEP

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4377

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596055/rtos-am4377-how-to-activate-adc-and-eqep

器件型号:AM4377

工具/软件:TI-RTOS

大家好、我已经尝试在我的应用中使用 ADC 和 QEP (具有 SYS/BIOS)

当我启用 ADC0和 ADC1时、我只能看到 ADC1数据。(不会发生 ADC0中断。)

我在 SYS/BIOS_IND_SDK 中找到 FOC 示例、初始化代码似乎没有与 ADC0相关的代码。

如何同时使用 ADC0&1?(无论是否使用 PRU、但输入通道与 AM4377_IDK 板不同。)

我想使用 QEP 模块、但找不到一些示例。

我可以获取一些 QEP 示例代码吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否说明您使用的软件是什么? 可从 http://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/AM437X/latest/index_FDS.html 获取 AM437x 处理器 SDK。 在 ti\starterware\examples 下、有使用 ADC0的 ADC 示例。 没有 eQEP 示例。

    此致、Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回答。
    我求解了 ADC 模块。 ADC1具有 FSM、可同时使用 ADC0。
    此外、我还在逐步了解它的工作原理。
    我想使用 ADC0_in0、2、4、6和 ADC1_in0、但 STEP 设置只有 ADC1设置。
    步进设置寄存器是否也适用于 ADC0 (采用相同的方式)?
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、STEP 寄存器适用于 ADC0和 ADC1。 您可以在 starterware\DAL\TSC_ADC_ss.c 中查看 ADC0阶跃配置的 TSCADCStepConfig()。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我对 eQEP 还有另一个问题。
    我是否可以使用 eQEP 的任何参考?
    谢谢你。