This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PROCESSOR-SDK-AM335X:AM3358

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352, TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596255/linux-processor-sdk-am335x-am3358

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
主题中讨论的其他器件:AM3352TPS65217

工具/软件:Linux

您好!

我使用的是最新的 TI-SDK 版本 03.03.00.04、它将芯片组7英寸 LCD 与电容式触控集成在一起。

我面临以下问题:

1.我无法校准触摸面板、但驱动程序正在探测和初始化。 请检查随附的内核 log.e2e.ti.com/.../2146.kernel_5F00_log_5F00_17May.txt 

2.如果我尝试使用鼠标在矩阵 GUI 窗口中运行3D 应用程序、它将变为空白并显示白屏、然后返回到矩阵应用程序。

3.要 使用 QT 应用程序,我是否需要在内核中启用或配置其他任何内容。
是否有人能为上述问题提供解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chandrashekar、

    您是否可以检查天气"ws-calibrate.rules"文件显示在根分区上。 如果有、请将其删除并重新启动电路板。 检查天气校准过程开始。
    另外、请在文本文件"dmesg"内核日志中附加、因为我在引导日志中找不到任何与校准相关的错误。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Tsvetolin Shulev、

    我搜索了“ws-calibrate.rules"文件,在 rootfs 中找不到。

    请找到以下 dmesg 日志:

    根目录@AM335x-EVM:~# dmesg
    [0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
    [0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
    [0.000000] Linux 版本4.4.4.41-gf9f6f0db2d (root@FG-1)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02))#11抢先于2017年5月17日19:02:29 IST
    [0.000000] CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
    [0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
    [0.000000]机器模型:TI AM335x BeagleBone Black
    [0.000000] CMA:在0x9d000000处保留48 MIB
    [0.000000]内存策略:数据高速缓存写回
    [0.000000]在节点0上的总页:131072
    [0.000000] free_area_init_node:节点0、pgdat c09691d4、node_mem_map dcb61000
    [0.000000]正常区域:用于 memmap 的1152页
    [0.000000]正常区域:保留0页
    [0.000000]正常区域:131072页,LIFO 批处理:31
    [0.000000] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
    [0.000000] AM335X ES2.1 (SGX NEON )
    [0.000000] pcpu-alloc:s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
    [0.000000] pcpu-alloc:[0] 0
    [0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:129920
    [0.000000]内核命令行:console=ttyO0、115200n8 root=PARTUUID =000c50d8-02 RW rootfstype=ext4 rootwait
    [0.000000] PID 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.000000]条目高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
    [0.000000] inode 高速缓存散列表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
    [0.000000]内存:459912K/524288K 可用(6627K 内核代码、325K rwdata、2384K rodata、272K init、265K BSS、 15224K 保留、49152K CMA 保留、0K HIGHMEM)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    向量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
    Fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
    vmalloc:0xe0800000 - 0x0x800000 (496MB)
    低内存:0xC0000000 - 0xe0000000 (512 MB)
    pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    模块:bbf000000 - bbfe00000 (14 MB)
    .text:0xc0008000 - 0xc08d5004 (9013 KB)
    init:0xc08d6000 - 0xc091a000 (272KB)
    .data:0xc091a000 - 0xc096b630 (326KB)
    .bss:0xc096b630 - 0xc09add58 (266 KB)
    [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
    [0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000]叶扇出的生成时间调整为32。
    [0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
    [0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版5.0)处找到具有128个中断的 INTC
    [0.000000] OMAP 时钟事件源:timer2为24000000 Hz
    [0.000013] sched_clock:24MHz 时为32位、分辨率为41ns、每89478484971ns 换行一次
    [0.000032]时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:79635851949 ns
    [0.000040] OMAP 时钟源:Timer1为24000000 Hz
    [0.000188] clocksource_probe:找不到匹配的时钟源
    [0.000339]控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.000362]警告:您的'console=ttyO0'已被'ttyS0'替代
    [0.000368]这可确保您仍能看到内核消息。 请
    [0.000372]更新内核命令行。
    [0.000388]校准延迟环路... 996.14茂物剪(lpj=4980736)
    [0.0892233] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.089348]装载缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.089358]安装点缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.089962]正在初始化 cgroup Subsys IO
    [0.08990]正在初始化 cgroup Subsys 内存
    [0.090025]正在初始化 cgroup 子系统设备
    [0.090038]初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
    [0.090050]正在初始化 cgroup Subsys perf_event
    [0.090060]正在初始化 cgroup 子系统 PID
    [0.090084] CPU:测试写入缓冲器一致性:好的
    [0.090446]为0x80008200 - 0x80008260设置静态标识映射
    [0.092248] devtmpfs:已初始化
    [0.102655] VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分版本 c 修订版3
    [0.115464] OMAP_hwmod:debugss:_wait_target_disable 失败
    [0.170926]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    [0.174414] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.175589] NET:注册协议系列16.
    [0.177419] DMA:为原子相干分配预分配256 K2B 池
    [0.199227]空闲:使用调速器梯
    [0.229215]空闲:使用调速器菜单
    [0.232748] gpiochip_add:器件上的寄存 GPIO 0至31:GPIO
    [0.233021] OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.233699] gpiochip_add:在器件上注册了 GPIO 32至63:GPIO
    [0.233466] gpiochip_add:器件上的寄存 GPIO 64至95:GPIO
    [0.235001] gpiochip_add:在器件上注册了 GPIO 96至127:GPIO
    [0.242159]硬件断点:不支持调试架构0x4。
    [0.276260] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.276593] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/fixedregulator@0[0]的'GPIO'属性
    [0.279609] omap_i2c 44e0b000。i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c0_pins 的 pctldev,延迟探针
    [0.279663] OMAP-i2c 4802a000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c1_pins 的 pctldev、延迟探针
    [0.279694] omap_i2c 4819c000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c2_pins 的 pctldev、延迟探针
    [0.279815]介质:Linux 介质接口:v0.10
    [0.279863] Linux 视频捕捉接口:v2.00
    [0.279903] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.279909] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.279953] PTP 时钟支持已注册
    [0.280001] EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.281001] OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.281306]高级 Linux 声音架构驱动程序已初始化。
    [0.282346]时钟源:切换到时钟源 Timer1
    [0.291535] NET:注册协议系列2.
    [0.292208] TCP 建立哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.292254] TCP 绑定哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.292291] TCP:已配置哈希表(建立4096 BIND 4096)
    [0.292417] UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.292434] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.292574] NET:注册协议系列1.
    [0.2936] RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
    [0.2949] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.2955] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.2960] RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
    [0.292982] PCI:CLS 0字节、默认64
    [0.293808]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_A8 PMU 驱动器启用、提供5个计数器
    [0.295517] futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
    [0.302311] squashfs:4.0版(2009/01/31) Phillip Lougher
    [0.303183] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [0.303250]注册了密钥类型 id_resolver
    [0.303258]注册密钥类型 id_legacy
    [0.30333333] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
    [0.306501]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要247)
    [0.306529]已注册 IO 调度程序 NOP
    [0.306539]已登记 IO 调度程序的截止日期
    [0.306679]注册的 IO 调度程序 cfq (默认)
    [0.307874] pinctrl-single 44e10800.pinmux:142引脚、PA f9e10800大小568
    [0.311083] PWM 背光灯:GPIO 查找以启用消费类产品
    [0.311105] PWM 背光背光:使用器件树进行 GPIO 查找
    [0.311118] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/backlight[0]的'ENABLE-GPIO'属性
    [0.311127] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/backlight[0]的'ENABLE-GPIO'属性
    [0.311136] PWM 背光灯:使用查找表进行 GPIO 查找
    [0.311145] PWM 背光灯:查找 GPIO 使能失败
    [0.311165]未找到使用虚拟稳压器的背光电源
    [0.311416] PWM 背光灯:无效的默认亮度等级:101、使用100
    [0.362550]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
    [0.366141] 44e09000.serial: tmio 0x44e09000处的 ttyS0 (IRQ = 158、base_baud = 3000000)是8250
    [1.000271]控制台[ttyS0]已启用
    [1.004748][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
    [1.010350]面板:找到背光
    [1.014360]面板:GPIO 查找以启用耗电元件
    [1.014369]面板:使用器件树进行 GPIO 查找
    [1.014381] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/panel[0]的'ENABLE-GPIO'属性
    [1.014390] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/panel[0]的'ENABLE-GPIO'属性
    [1.014398]面板:使用查找表进行 GPIO 查找
    [1.014407]面板:查找 GPIO 启用失败
    [1.014414]** 初始化********
    [1.019339] 探头********
    [1.025174][DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    [1.031823][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    [1.070563]控制台:切换到彩色帧缓冲器器件128x37
    [1.083261] tilcdc 4830e000.lcdc:fb0:帧缓冲器件
    在次要0上[1.112514][DRM]初始化了 tilcdc 1.0.0 20121205
    [1.124534]循环:模块已加载
    [1.129783] libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [1.192382] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
    [1.198522] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:检测到的 phy 掩码 FFFFFFFE
    [1.205490] libphy: 4a101000.mdio:探测
    [1.209529] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[0]:device 4a101000.MDIO:00、driver SMSC LAN8710/LAN8720
    [1.219441] cpsw 4a100000.ethernet:Detected MACID = 04:A3:16:F8:0e:5c
    [1.226232] cpsw 4a100000.以太网:CPT:溢出检查周期850
    [1.234267] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [1.240666] i2c /dev/entries 驱动程序
    [1.245236] cputidle: enable-method 属性'ti、am3352'找到的操作
    [1.252641] OMAP-Hsmmc 48060000.MMC:消费类 CD 的 GPIO 查找
    [1.252656] OMAP_hsmmc 48060000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
    [1.25264] of_get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/ocp/mmc@48060000[0]的'CD-GPIO'属性-状态(0)
    [1.252761] OMAP_hsmmc 48060000.MMC:获得了 CD GPIO
    [1.257406] OMAP_hsmmc 48060000.MMC:针对消费类 WP 的 GPIO 查找
    [1.257414] OMAP_hsmmc 48060000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
    [1.257423] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@48060000[0]的'WP-GPIO'属性
    [1.257432] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@48060000[0]的'wP-GPIO'属性
    [1.257440] omap_hmc 48060000.mmc:使用查找表进行 GPIO 查找
    [1.257449] omap_hmc 48060000.mmc:查找 GPIO WP 失败
    [1.292865] omap_hsmmc 481d8000.mmc:消费类 CD 的 GPIO 查找
    [1.292885] omap_hsmmc 481d8000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
    [1.292897] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/ocp/mmc@481d8000[0]的'CD-GPIO'属性
    [1.2907] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/ocp/mmc@481d8000[0]的'CD-GPIO'属性
    [1.2916] omap_hsmmc 481d8000.mmc:使用查找表进行 GPIO 查找
    [1.2924] omap_hsmmc 481d8000.mmc:查找 GPIO CD 失败
    [1.293017] omap_hsmmc 481d8000.mmc:用于消费类 WP 的 GPIO 查找
    [1.293028] omap_hsmmc 481d8000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
    [1.293037] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@481d8000[0]的'wP-GPIO'属性
    [1.293044] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/ocp/mmc@481d8000[0]的'wP-GPIO'属性
    [1.293052] omap_hsmmc 481d8000.mmc:使用查找表进行 GPIO 查找
    [1.293060] omap_hsmmc 481d8000.mmc:查找 GPIO WP 失败
    [1.327622] mmc0:主机不支持只读开关、假设已启用写入
    [1.336294] of_get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/leds/led@2[0]'的'GPIO'属性-状态(0)
    [1.336511] of _get_named_gpiod_flags:解析了节点'/leds/led@3[0]'的'GPIO'属性-状态(0)
    [1.336650] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/leds/led@4[0]'的'GPIO'属性-状态(0)
    [1.336755] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/leds/led@5[0]'的'GPIO'属性-状态(0)
    [1.337190] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
    [1.343418] mmc0:地址0001处的新 SDHC 卡
    [1.350903] mmcblk0:mmc0:0001美元3.72 GiB
    [1.356552] NET:注册协议系列10.
    [1.363167] mmcblk0:P1 P2
    [1.366331] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
    [1.371674] NET:注册协议系列17.
    [1.377382]注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [1.385079] OMA_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
    [1.419569] tps65217 0-0024:TPS65217 ID 0xe 版本1.2
    [1.425260] at24 0-0050:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
    [1.432202] OMAP_i2c 44e0b000。i2c:400kHz 时的总线0修订版0.11
    [1.439290]-------- 探测 EDT FT5x06 I2C----
    [1.446322] EDT_ft5x06 1-0038:GPIO 查找以进行使用者复位
    [1.446334] EDT_ft5x06 1-0038:使用器件树进行 GPIO 查找
    [1.446347] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/i2c@4802a000/EDT-ft5x06@38[0]的'set-GPIO'属性
    [1.446356] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/i2c@4802a000/EDT-ft5x06@38[0]的'reset-GPIO'属性
    [1.446364] EDT_ft5x06 1-0038:使用查找表进行 GPIO 查找
    [1.446373] EDT_ft5x06 1-0038:查找 GPIO 重置失败
    [1.446382] EDT_ft5x06 1-0038:用于消费者唤醒的 GPIO 查找
    [1.446388] EDT_ft5x06 1-0038:使用器件树进行 GPIO 查找
    [1.446396] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/i2c@4802a000/EDT-ft5x06@38[0]的'WAKE-GPIO'属性
    [1.446404] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/i2c@4802a000/EDT-ft5x06@38[0]的'WAKE-GPIO'属性
    [1.446411] EDT_ft5x06 1-0038:使用查找表进行 GPIO 查找
    [1.446418] EDT_ft5x06 1-0038:查找 GPIO 唤醒失败
    [1.459306] mmc1:未设置 MAN_BKOPS_EN 位
    [1.465869]输入:EP0790M09作为/devices/platform/ocp/4802a000.i2c/i2c-1/1-0038/input/input0
    [1.475030]---- EDT FT5x06初始化:IRQ 77、WAKE 引脚-1、复位引脚-1。
    [1.482660] of _get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/ocp/i2c@4802a000/tlv320aic3x@1b[0]'的'GPIO-reset'属性
    [1.482699] 1-001b 未找到电源 IOVDD、使用虚拟稳压器
    [1.488875]未找到1-001b 电源 DVDD、使用虚拟稳压器
    [1.494945] mmc1:地址0001处的新高速 MMC 卡
    [1.500714] 1-001b 未找到电源 AVDD、正在使用虚拟稳压器
    [1.506993] mmcblk1:mmc1:0001 S10004 3.56 GiB
    [1.511660]未找到1-001b 电源 DRVDD、使用虚拟稳压器
    [1.517985] mmcblk1boot0:mmc1:0001 S10004分区1 4.00 MIB
    [1.524309] RTC-pcf8563 1-0051:pcf8563_probe
    [1.524324] RTC-pcf8563 1-0051:找到芯片、驱动程序版本0.4.4
    [1.530665] mmcblk1boot1:mmc1:0001 S10004分区2 4.00 MIB
    [1.537318] RTC-pcf8563 1-0051:检测到低电压、日期/时间不可靠。
    [1.545072] RTC rtc0:Read_Time:无法读取:-22
    [1.545293] RTC rtc0:RTC-pcf8563:dev (254:0)
    [1.545322] RTC-pcf8563 1-0051:RTC 内核:将 RTC-pcf8563注册为 rtc0
    [1.552209] mmcblk1:P1
    [1.555995] OMAP-i2c 4802a000。i2c:总线1 rev0.11、频率为400kHz
    [1.563651] at24 2-0054:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
    [1.570841] at24 2-0055:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
    [1.578027] at24 2-0056:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
    [1.585146] at24 2-0057:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
    [1.592108] OMAP_i2c 4819c000.i2c:100kHz 时的总线2修订版0.11
    [1.600160] RTC-pcf8563 1-0051:检测到低电压、日期/时间不可靠。
    [1.607727] RTC rtc0:Read_Time:无法读取:-22
    [1.607738] RTC-pcf8563 1-0051:hctosys:无法读取硬件时钟
    [1.618271] ALSA 器件列表:
    [1.621274]未找到声卡。
    [1.649447] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [1.657811] VFS:在器件179:2上安装根(ext4文件系统)。
    [1.667661] devtmpfs:已安装
    [1.670951]释放未使用的内核内存:272K (c08d6000 - c091a000)
    [1.677368]此架构没有内核内存保护。
    [2.214951] systemd[1]:构建时间之前的系统时间、提前时钟。
    [2.332957] random:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、20位熵可用)
    [2.353637] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、20位熵可用)
    [2.390386] systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN)
    [2.410270] systemd[1]:检测到架构 ARM。
    [2.445218] systemd[1]:将主机名设置为 。
    [2.578636]随机:systemd-gpT-aut:未初始化 urandom 读取(16字节读取、23位熵可用)
    [2.591079] random:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、23位熵可用)
    [2.614448]随机:systemd-gpT-aut:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、24位熵可用)
    [2.649396] random:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、25位熵可用)
    [2.673296] random:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、26位熵可用)
    [2.823819]随机:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、30位熵可用)
    [2.834012]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、30位熵可用)
    [2.844997] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、30位熵可用)
    [3.299723] systemd[1]:[/lib/systemd/system/gadget-init.service:15]"服务"部分中的未知 lvalue "ExecStopPre"
    [3.644074] systemd[1]:sockets.target:在 sockets.target/start 上找到订购周期
    [3.652010] systemd[1]:sockets.target:找到了对 rpcbind.socket/start 的依赖项
    [3.659574] systemd[1]:sockets.target:找到了对 sysinit.target/start 的依赖关系
    [3.667119] systemd[1]:sockets.target:找到对 alignment.service/start 的依赖
    [3.674890] systemd[1]:sockets.target:找到了对 basic.target/start 的依赖项
    [3.682161] systemd[1]:sockets.target:找到了对 sockets.target/start 的依赖项
    [3.689656] systemd[1]:sockets.target:通过删除作业 rpcbind.socket/start 来中断订购周期
    [3.698870] systemd[1]:rpcbind.socket:删除了作业 rpcbind.socket/start 以从 socket.target/start 开始中断订购周期
    [3.734237] systemd[1]:alignment.service:在 alignment.service/start 上找到了订购周期
    [3.742720] systemd[1]:alignment.service:找到了对 sysinit.target/start 的依赖
    [3.750484] systemd[1]:alignment.service:找到了对 alignment.service/start 的依赖
    [3.758512] systemd[1]:alignment.service:删除作业 alignment.service/start,从而中断订购周期
    [3.768285] systemd[1]:alignment.service:删除了作业 alignment.service/start 以从 alignment.service/start 开始中断订购周期
    [3.808763] systemd[1]:收听 Journal Socket (/dev/log)。
    [3.832905] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
    [3.862705] systemd[1]:已达到目标交换。
    [3.882945] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
    [3.915289] systemd[1]:创建的层用户和会话层。
    [3.943179] systemd[1]:侦听日志套接字。
    [3.974170] systemd[1]:已创建切片系统切片。
    [4.007222] systemd[1]:正在开始重新装载根和内核文件系统...
    [4.044927] systemd[1]:创建的片系统-串行\x2dgetty.slice。
    [4.118664] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [4.128500] systemd[1]:正在启动安装虚拟控制台...
    [4.199012] systemd[1]:开始为当前内核创建所需的静态设备节点列表...
    [4.26888] systemd[1]:正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
    [4.324659] systemd[1]:创建的 slice system-Getty.slice。
    [4.352831] systemd[1]:已达到目标层。
    [4.373016] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
    [4.407246] systemd[1]:正在安装调试文件系统...
    [4.443385] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [4.473478] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [4.503199] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [4.532741] systemd[1]:已达到目标路径。
    [4.565545] systemd[1]:正在启动日志服务...
    [4.603230] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
    [4.655364] systemd[1]:正在安装临时目录...
    [4.720227] systemd[1]:正在启动加载内核模块...
    [4.763457] systemd[1]:侦听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    [4.859477] systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [4.903228] systemd[1]:已安装调试文件系统。
    [4.923248] systemd[1]:挂载的临时目录。
    [4.953596] systemd[1]:已启动日志服务。
    [6.330456] systemd-journale[102]:已收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
    [7.742601] OMAP-WDT:OMAP 看门狗计时器修订版0x01:初始超时60秒
    [7.827025] RTC RTC1:44e3e000。RTC:DEV (254:1)
    [7.827055] OMAP_RTC 44e3e000.RTC:RTC 内核:将44e3e000.RTC 注册为 RTC1
    [ 7.907222] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:用于消费者复位的 GPIO 查找
    [7.907252] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:、使用器件树进行 GPIO 查找
    [7.907267] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401300[0]的'set-GPIO'属性
    [7.907276] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401300[0]的'resset-GPIO'属性
    [7.907285] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:使用查找表进行 GPIO 查找
    [7.907295] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:查找 GPIO 复位失败
    [ 7.907305]用于消费类 VBUS 检测的 AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy: GPIO 查找
    [ 7.907313] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:、使用器件树进行 GPIO 查找
    [7.907321] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401300[0]的'VBUS-detect-GPIO'属性
    [7.907329] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401300[0]的'VBUS-detect-GPIO'属性
    [ 7.907336] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:、使用查找表进行 GPIO 查找
    [7.907345] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:查找 GPIO VBUS-Detect 失败
    [7.907408] 47401300.usb-phy 电源 VCC 未找到、使用虚拟稳压器
    [8.004545] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:用于消费者复位的 GPIO 查找
    [8.004574] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:、使用器件树进行 GPIO 查找
    [8.004590] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401b00[0]的'set-GPIO'属性
    [8.004599] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401b00[0]'的'resset-GPIO'属性
    [8.004607] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:、使用查找表进行 GPIO 查找
    [8.004617] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:查找 GPIO 复位失败
    [8.004626]用于消费类 VBUS 检测的 AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy: GPIO 查找
    [8.004634] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:、使用器件树进行 GPIO 查找
    [8.004643] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401b00[0]的'VBUS-DETIGNTE-GPIOs'属性
    [8.004651] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401b00[0]的'VBUS-detect-GPIO'属性
    [8.004658] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:、使用查找表进行 GPIO 查找
    [8.004666] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:查找 GPIO VBUS-Detect 失败
    [8.004730] 47401b00.usb-phy 电源 VCC 未找到、正在使用虚拟稳压器
    [8.52397] OMAP-rng 48310010.rng:OMAP 随机数生成器版本 20.
    [8.97649] OMAP-SHIM 53100000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
    [9.236401] remoteproc0:wkup_m3可用
    [9.240890] remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [9.394250] remoteproc0:二进制格式尚未最终确定,并且还不能保证向后兼容性。
    [9.702297] OMAP-AES 53500000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.2
    [9.883615] remoteproc0:为 wkup_m3加电
    [9.929557] remoteproc0:引导 FW 映像 AM335x-pm-firmware.elf、大小217280
    [10.033257] remoteproc0:远程处理器 wkup_m3现已启动
    [10.033275] wkup_m3_IPC 44e11324.wkup_m3_IPC:CM3固件版本= 0x192
    [10.082683] ti-pruss 4a300000.pruss:创建 PRU 内核和其他子平台器件
    [10.091972] IRQ:找不到/ocp/pruss@4a300000/INTC@4a320000的 IRQ 域!
    [10.267952] IRQ:找不到/ocp/pruss@4a300000/INTC@4a320000的 IRQ 域!
    [10.289560] ASOC-simple-card sound:ASOC_simple_card_da_link_of:找不到 simple-audio-card、codec DT 节点
    [10.416055] remoteproc1:4a334000.pru0可用
    [10.421067] remoteproc1:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [10.430837] ASOC-simple-card sound:parse error -22
    [10.468432] ASOC-simple-card:探测声音失败,错误-22
    [10.538485] PM:引导加载程序不支持仅 RTC!
    [10.598161] remoteproc1:二进制格式尚未最终确定、并且还不能保证向后兼容性。
    [10.757701] remoteproc1:registered virtio0 (类型7)
    [10.8108951] PRU-rproc 4a334000.pru0:PRU rproc 节点/ocp/pruss@4a300000/pru0@4a334000已成功探测
    [10.916490] remoteproc2:4a338000。pru1可用
    [10.921505] remoteproc2:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [11.137770] remoteproc2:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
    [11.170222] FAT-FS (mmcblk0p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
    [11.240447] remoteproc2:registered virtio1 (type 7)
    [11.280067] PRU-rproc 4a338000.pru1:PRU rproc 节点/ocp/pruss@4a300000/pru1@4a338000探测成功
    [11.535668] EXT4-FS (mmcblk1p1):恢复完成
    [11.562532] EXT4-FS (mmcblk1p1):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [12.431753] random:非阻塞池已初始化
    [13.630171] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [13.700326] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    [13.742786] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [13.836704] musb-hdrc:ConfigData=0xde (UTMI-8、dyn FIFO、大容量组合、大容量分离、HB-ISO Rx、 HB-ISO Tx、SoftConn)
    [13.836731] musb-hdrc:MHDRC RTL 版本2.0
    [13.836739] musb-hdrc:设置 fifo_mode 4.
    [13.836758] musb-hdrc:28/31最大 EP、16384/16384存储器
    [13.859280] musb-hdrc:ConfigData=0xde (UTMI-8、dyn FIFO、大容量组合、大容量分离、HB-ISO Rx、 HB-ISO Tx、SoftConn)
    [13.859308] musb-hdrc:MHDRC RTL 版本2.0
    [13.859317] musb-hdrc:设置 fifo_mode 4.
    [13.85933] musb-hdrc:28/31最大 EP、16384/16384存储器
    [13.859461] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC 主机驱动程序
    [13.928236] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto:新 USB 总线已注册、分配总线编号1
    [13.998777] remoteproc1:为4a334000.pru0加电
    [14.004285]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
    [14.015310]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
    [14.024237] remoteproc1:引导 FW 映像 AM335x-pru0-FW、大小为75724
    [14.042763] ti-prusss 4a300000.pruss:已配置 system_events = 0x000000030000 intr 通道= 0x00000005 host_intr = 0x00000005
    [14.092645] remoteproc1:远程处理器4a334000.pru0现已启动
    [14.116752] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-PRU addr 0x1E
    [14.124655] virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg 主机处于联机状态
    [14.161672] remoteproc2:为4a338000.pru1加电
    [14.167515] remoteproc2:引导 FW 映像 AM335x-pru1-FW、大小为75724
    [14.195084] ti-pruss 4a300000.pruss:配置的 system_events = 0x0000000c0000 intr 通道= 0x0000000a host_intr = 0x0000000a
    [14.235527] remoteproc2:远程处理器4a338000。pru1现已启动
    [14.246102] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-PRU addr 0x1f
    [14.253921] virtio_rpmsg_bus virtio1:rpmsg 主机处于联机状态
    [14.326579] rpmsg_PRU rpmsg0:新的 rpmsg_PRU 设备:/dev/rpmsg_pru30
    [14.344991] rpmsg_PRU rpmsg1:新的 rpmsg_PRU 器件:/dev/rpmsg_pru31
    [14.684134] RTC-pcf8563 1-0051:pcf8563_SET_datetime:secs=17、mins=2、hour=15、mDay =16、mon=4、 yage=117、wday =2
    [14.688672] RTC-pcf8563 1-0051:pcf8563_GET_datetime:原始数据为 st1=08、st2=00、sec=17、min=02、hr=15、 mday =16、wday =12、mon=05、yyear =17
    [14.688701] RTC-pcf8563 1-0051:pcf8563_GET_datetime:TM 为秒=17、分钟=2、小时=15、mday =16、mon=4、 yage=117、wday =2
    [14.688715] RTC-pcf8563 1-0051:pcf8563_IRQ_ENABLE:EN=0
    [15.606352]使用随机自以太网地址
    [15.610850]使用随机主机以太网地址
    [15.632908] NET:注册协议系列15.
    [15.661302]使用主机以太网地址:04:A3:16:F8:0E:5E
    [15.684266]、使用随机自以太网地址
    [15.705910]使用随机主机以太网地址
    [15.734031]使用主机以太网地址:04:A3:16:F8:0E:5E
    [15.776181] usb0:主机 MAC 04:A3:16:F8:0e:5e
    [15.847494] usb0:Mac f2:7f:2e:67:68:31
    [15.885013]蓝牙:内核版本2.21
    [15.926897] NET:注册协议系列31.
    [15.960647]大容量存储功能,版本:2009/09/11
    [16.015601]蓝牙:HCI 设备和连接管理器已初始化
    [16.030426] LUN:可移动文件:(无介质)
    [16.086997] LUN:可移动只读文件:/dev/mmcblk0p1
    [16.113193]蓝牙:HCI 套接字层已初始化
    [16.180021] LUN 数=1
    [16.191457]蓝牙:已初始化 L2CAP 套接字层
    [16.227839] g_multigadget:多功能复合小工具
    [16.254700]蓝牙:SCO 插座层已初始化
    [16.279129] g_multigadget:g_multi-ready
    [16.562975] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):USB0:链路未就绪
    [16.580354]正在初始化 XFRM netlink 套接字
    [16.812549] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.12 (0)
    [16.843127] net eth0:初始化 cpsw ale 版本1.4
    [16.886793]净 eth0:ALE 表大小1024
    [16.948311] net eth0:Phy found:id is:0x7c0F1
    [16.980342] libphy:找不到 Phy 4a101000.mdio:01
    [17.022821] net eth0:在从站1上找不到 PHY"4a101000.MDIO:01"、错误-19
    [17.091996] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
    [41.300515] g_multigadget:高速配置#2:多功能、带 CDC ECM
    [41.316192] hrtimer:中断花费了249750ns
    [41.332741] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):USB0:链路就绪

    您能不能检查上述 dmesg 日志、让我知道我必须做哪些更改。

    但我还有其他问题要问、在内核日志中、我无法看到有关已初始化的图形驱动程序(SGX)的任何位置。 您能告诉我如何验证吗?

    期待您的回复。

    谢谢、
    Shekar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shekar、

    很抱歉、我之前的帖子中有不准确之处。 "ws-calibrate.rules"文件应位于引导分区中。 搜索它、如果它显示在那里、请将其删除。 现在、我将分析您的日志。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Tsvetolin Shulev、

    我删除了 rootfs/boot 文件夹中的所有文件,只保留了一个 zImage 和 dtb 文件。

    此致、
    Shekar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    重校准触摸屏教程链接:
    processors.wiki.ti.com/.../How_to_Recalibrate_the_Touchscreen

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Tsvetolin Shulev、

    我尝试了、但得到了以下错误:
    -sh:TS_CALIBRATE:找不到命令

    此致、
    Shekar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请回复。

    我面临触摸屏校准问题。

    触摸屏在矩阵应用程序中无法正常工作。

    谢谢、
    Shekar