This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM335x:跨平台通信

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3359, PROFIBUS, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597685/am335x-cross-platform-communications

主题中讨论的其他器件:AM3359PROFIBUSAM5728

我对跨平台通信有很多问题。  
您可以在下面找到我的问题。

是否可以在 Sitara 的第一个端口上与 Profinet 器件通信、在 Sitara 的第二个端口上与 EtherNet/IP 器件通信?

是否可以与其他工业平台进行交叉通信?(Profibus、ModBus、CANbus、EtherCAT…)

如果您有示例代码和示例应用程序,能否给我发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您询问的是哪款 Sitara 器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM3359工业通信引擎
    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AM3359有1个带有2个 PRU 的 PRU-ICSS。 通常、工业协议使用 PRU 和(以太网端口)。 因此、AM335x 的答案是否定的。 但是、您可以使用具有更多 PRU-ICSS 的更大平台(如 AM572x)构建工业协议网关。

    我们有一款 TI 参考设计: 工业通信网关 PROFINETRegisteredIRT 转 PROFIBUSRegistered参考设计

    主要 TI 设计链接: http://www.ti.com/tool/TIDEP-0075

    谢谢、

    Paula

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Paula、
    感谢您的关注和提供信息。 我要求我的情况是否正确。
    现在、我正在构建一台机器。该机器具有工业机器人、机器人具有 Profibus 通信。 此外,我有 Siemens PLC,它有 Profinet,PLC 是我的主设备,我还有从设备,该设备具有 EtherNet/IP 协议,因此我想与这些设备进行通信。 我想将 EtherNet/IP 从站通信到 Profibus 或 Profinet 设备。 我有 AM3359工业通信引擎。 我可以将这些器件与 AM3359-ICE 进行通信吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dogukanbayir、不可以、您不能将 AM3359用于 Profibus / Profinet 网关的 EtherNet/IP。 但您可以使用 AM5728 IDK。 下面是一个 TI 参考设计、其中展示了 Profinet /Profibus 网关、供您参考

    工业通信网关 PROFINETRegisteredIRT 转 PROFIBUSRegistered参考设计

    谢谢、

    Paula