This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TDA2SX:环视摄像头

Guru**** 2584195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598877/compiler-tda2sx-surround-view-camera

器件型号:TDA2Sx

工具/软件:TI C/C++编译器

我 正在尝试执行环视摄像头、我正在使用多摄像头用例、显示屏仅显示 、而不显示 摄像头视图。因此、请建议获取输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    您的查询已转发给专家。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,kalaiventhan,

    您是否遵循了中的说明:
    /vision_sdk/docs/SurroundView/VisionSDK_Overview_SurroundView_Demo.pdf

    日志中是否有任何错误?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有获得任何摄像机图像。 显示像前、后、左、右摄像头一样,没有任何图像
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只看到左摄像头图像其他摄像头看不到任何图像
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否使用了所有4个相同类型的摄像头?

    仅当4个摄像头正常工作时、才会在显示屏中显示4个窗口输出的模式。

    您可以输入子菜单选项

    1:更改显示通道(仅支持4通道 LVDS + Mosaic 用例)

    这将一次只显示一个摄像头、并查看您的设置中的所有摄像头都在工作。

    您可以断开并重新连接视觉子卡和去滤器板、并确保它们紧密连接

    此致、Shiju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!


    我已正确固定去滤器板,但没有得到输出
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我想您有一个摄像头在工作、您可以在显示屏上看到它、对吧? 如果是、则软件没有问题。 这可能是与硬件相关的问题。 请尝试正确拧紧所有3块板

    此致、Shiju
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、我可以查看一个摄像头图像、我检查了两个电路板、我遇到了相同的问题、我也将工作板更改为其他端口、但它不工作。必须更改任何编码或任何条件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    无需更改代码。

    但请确保根据用户指南进行了正确的引脚设置。 请参阅 VisionSDK_UserGuide_TDA2xx.pdf 的以下部分

    2.3.2捕获引脚设置

    此致、Shiju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    PIN 设置也正确,任何其它解决方案都正确
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我必须更改多 DES 板的任何跳线设置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kalaiventhan、

    您必须在视觉板上正确设置捕获开关才能获取数据流。 Vision SDK Linux 用户指南第4章介绍了开关设置及其位置。