This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:AM5728 SPI 问题

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/592546/linux-am5728-spi-issue

工具/软件:Linux

当我们测试 SPI 函数时、我们发现传输过程中的 MOSI 信号将产生压降、波形如下所示:

通过 MOSI 输出90h、特定的软件配置如下:

UBoot 引脚多路复用器配置如下:

        {McASP1_AXR8、(M3 | PIN_INPUT_PULLUP)}、        // McASP1_axr8.spi3_SCLK *

        {McASP1_AXR9、(M3 | PIN_INPUT_PULLUP)}、        // McASP1_axr9.spi3_D1 *

        {McASP1_AXR10、(M3 | PIN_INPUT_PULLUP)}、      // McASP1_axr10.spi3_d0 *

        {McASP1_AXR11、(M3 | PIN_INPUT_PULLUP)}、    // McASP1_axr11.spi3_cs0 *

        {McASP1_AXR12、(M3 | PIN_INPUT_PULLUP)}、    // McASP1_axr12.spi3_CS1 *

内核配置如下:

mcspi3{(&M)

        状态="正常";

        TI、SPI-num-cs =<2>;

        spidev0{

               兼容="spidev";

                  reg =<0>;

                  SPI-max-frequency =<50000000>;

        };

        spidev1{

               兼容="spidev";

                  reg =<1>;

                  SPI-max-frequency =<50000000>;

        };

};

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是哪个内核版本? 您是否使用最新的 SDK (使用内核4.4.4.41)进行了测试?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan


    内核:4.4.19
    SDK:03.00.01.06
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan

    抱歉,SDK 版本:03.01.00.06
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    你有更新吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,内核版本为4.4.4.41:
    root@am57xx-EVM:/# cat /proc/version
    Linux 版本4.4.4.41-gf9f6f0db2d (nemo@nemo-ThinkPad-Edge-E440)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02))#21 SMP 优先于 Sun Jun7