This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/XEVMK2LX:为 JESD204b 绕过 DFE、还是使用具有定制协议的 PCIe/SGMII IO?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593663/rtos-xevmk2lx-bypass-dfe-for-jesd204b-or-use-pcie-sgmii-ios-with-custom-made-protocol

器件型号:XEVMK2LX

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我已经将此问题发布到 RTOS 论坛、但不确定它是否更适合它。

我们希望使用 EVM 上的 JESD 204b 接口从外部 FPGA 读取数据。 数据将使用定制协议进行8b/10b 编码、我们希望绕过 DFE 来读取数据。 使用 RTOS 可以做到这一点吗?

如果无法实现、是否可以在不使用协议的情况下使用 SGMII 或 PCIe 等其他 IO? 我们尝试了 GPIO、但出于我们的目的、它们会减慢速度。

一般而言、在研究了最新处理器 SDK 附带的示例后、我觉得它们都非常复杂。 是否有适用于 SGMII、PCIe 和 JESD204b 的最小示例? 也许我看错了地方

谢谢

多洛特伊亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dorotea、

    我已将此事转交给专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们现在决定 DFE/XEVMK2LX 不是我们项目的正确平台。 我们现在正在使用 SRIO 和 K2H 板进行设置。