This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM385:AR0330 DCC 调谐 RGB2RGB 模块。

Guru**** 2554880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/592471/dm385-ar0330-dcc-tunning-rgb2rgb-module

器件型号:DM385

大家好、

我们使用的是具有 IPNC 3.5 RDK 的 DM385 + AR0330定制板。

我们需要执行颜色校正。 我们在 DCC 工具中采用了 RGB2RGB 模块。 我们创建了 dcc_default.bin、它在电路板启动时应用。  RGB2RGB 模块矩阵如何在 IPIPE 中对不同光设置产生影响类似的阳光。 DCC 工具文档没有足够的信息来继续。

我们能否获得有关 DCC 调谐工具的培训?

此致、

Raj M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将通知 IPNC 团队寻求帮助。
    同时、您可以在 e2e 中搜索类似的问题。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    issdrv_alg2AApi.c 文件中调用的 DCC_update 函 数、分析 dcc_default.bin 的内容并根据当前照明条件选择配置。 此函数会定期调用。  照明条件由三个参数决定、即估计色温、 曝光时间和传感器增益。

    DCC 工具支持根据上述三个参数为模块创建不同的配置集。 请参阅调优工具用户指南、了解如何为 IPIPE 噪声滤波器创建多个设置。

    此致

    尼姆瓦尔盖塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nithin Varghese、

    感谢您的回复、

    我们遵循了调优工具用户指南。 但根据色温、曝光时间和传感器增益参数、模块信息不多。

    您能否在快照中解释上述功能的调整?

    提前感谢、
    Raj M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raj、

    请参阅 DCC_UserGuide.pdf 文档中的以下部分。

    1) 3.7.3用例/照片空间选项卡
    2) 3.7.4照片区域
    3)附录 B -定义照片空间区域、并提供示例

    此致
    尼姆瓦尔盖塞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们在 DM385平台上使用不同的原始传感器。 我们需要一些有关原始传感器调谐的培训。 在哪里可以获得有关 DM385平台的原始传感器调谐的培训(或技术讲座)。

    如何为每个模块使用 DCC 工具(视频演示)?


    此致、
    Raj M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有更新吗?

    此致
    Raj M