This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM385:IPNC 3.5 3DLut 示例代码

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/592473/dm385-ipnc-3-5-3dlut-sample-code

器件型号:DM385

大家好、

我们使用 的是具有 IPNC 3.5 RDK 的 DM385 + AR0330定制板。

我们在 ti_tools/iss_03_50_00_00/packages/ti/sps/iss/drivers/alg/2A/src/issdrv_alg2AApi.c 中将3DLut 示例代码从 IPNC3.8更改为 IPNC 3.5

在 IPNC 3.5上应用3DLut 示例代码后、我们没有什么区别? 我们是否错过了在 IPNC 3.5上应用3DLut 示例代码的任何内容?

为什么3DLut 示例代码在 IPNC 3.5中没有任何影响?

此致、

Raj M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将通知 IPNC 团队寻求帮助。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raj、

    能否通过读取 IPIPE_3DLUT_EN 寄存器验证是否启用了3D LUT?

    此致
    尼姆瓦尔盖塞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nithin Varghese、

    默认情况下、IPIPE_3DLUT_EN 寄存器为0。 现在我将其设置为1。

    在何处永久将 IPIPE_3DLUT_EN 寄存器设置为1?

    此致、
    Raj M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    在3D LUT 示例代码中、即使我们正在配置3D LUT、 tIspParamCfg.ptIssConfig->pt3Dcc->enable 默认设置为零。 如果要使用3D LUT、必须将其设置为1。  

    此致

    尼姆瓦尔盖塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们在 DM385平台上使用不同的原始传感器。 我们需要一些有关原始传感器调谐的培训。 在哪里可以获得有关 DM385平台的原始传感器调谐的培训(或技术讲座)。

    如何为每个模块使用 DCC 工具(视频演示)?


    此致、
    Raj M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否有更新??

    此致、
    Raj M