This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:PMIC LDO#39上出现意外行为

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/592428/am5728-unexpected-behavior-on-pmic-ldo-s

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件: TPS659037

大家好、TI 专家、

 

我们的客户向我们发送了一些有关 AM5728与 PMIC (TPS6590377ZWST)的问题。

根据《TPS659037用户指南》(SLIU011D)的图2、他们设计了与 AM5728的 PMIC 连接。

它们在 LDO3信号和 LDO4信号上发现了奇怪的现象。

请查看 随附的 pdf。

 

奇怪的现象:

 -如果 SMPS7斜升、LDO3/LDO4信号似乎略有变化。  

 

AM5728与 PMIC 之间的连接详情如下;

 - SMPS7连接到 vdd1-23和 VDD_RTC。

 - LDO3连接到 VDDA_SATA、VDDA_USB1、VDDA_USB2和 VDDA_USB3。

 - LDO4连接到 VDDA_HDMI、VDDA_PCIe、VDDA_pcie0和 VDDA_pcie1。

 

问题:

 -是否有相同的报告或经验?

 -是否有任何线索可以解决这个问题?

 

他们担心、从 SMPS7到 AM5728的一些异常弱连接会从试用版开始一直到 LDO3/LDO4、如下所示。

 -如果 SMPS7连接断开,LDO3/4信号变化似乎消失了。

 

如果您告诉我们如何解决此问题、我们将不胜感激。

 

此致、

e2e.ti.com/.../Problem_5F00_LDO3_5F00_4.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    根据 SLIU011D 中的图2、SMPS7应连接到 VDD_CORE。 为什么不遵循用户指南?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的快速回复。

    我们的理解如下;
    - SMPS7应连接到 AM5728的 VDD 引脚、该引脚在 SLIU011D 的图2中表示 VDD_CORE。
    -从 AM57-EVM 化学特性(TI_AM572XEVM_REV_A3a.pdf 的第7页)中,VDD_CORE 连接到 VDD 引脚。

    因此、我们认为信号名称"VDD_CORE"与 VDD 引脚使用相同。

    这种理解是否正确?

    如果理解正确、请告诉我们如何解决此问题。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 user="matusan"] - SMPS7连接到 vdd1-23和 VDD_RTC。

    好的、关于 vdd1-23、我同意、符号不清楚、但 VDD_RTC 必须连接到 LDO9。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的快速回复。
    非常感谢您的帮助。

    我会将答案发送给客户。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TI 专家、

     

    我们的客户向我们发送了以下详细信息;

     -它们的设计基于数据表(SPRS953B)的注释(4)"图5-2. 断电排序"、如下所示;

      (因为它们不使用 RTC 模式。)

        (4)如果未使用 RTC 模式、则批准以下组合:

               - VDDA_RTC 可与 vdds18v 组合使用

               - VDD_RTC 可与 VDD 结合使用

     

    因此,它们的理解和执行情况如下;

       对于 AM5728和 PMIC 之间的电源域连接、

         - SMPS7可连接至 vdd1-23和 VDD_RTC。

         - LDO2 可连接至 vdds18v 和 VDDA_RTC。

     

    这种理解是否正确?

     

    如果这种理解正确、请检查之前的已测试 PDF、并再次告诉我们如何解决此问题。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、正确。 请参阅 processors.wiki.ti.com/.../AM57xx_Schematic_Checklist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的快速回复。
    非常感谢您的帮助。

    我们了解"如果不使用 RTC 模式、则可以将 VDD_RTC 连接到 SMPS7。"

    我将把答案发送给客户、包括下面的检查清单。
    processors.wiki.ti.com/.../AM57xx_Schematic_Checklist

    同样、请继续查看我们之前发送的 attatched pdf、并告诉我们如何解决此问题。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过此 PDF、我无法看到电压增加了多少。 请提供此信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复。
    我们将向客户询问详细信息。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的帮助。

    我们的客户向我们发送了波形图的详细信息。

    请 查看已连接的 pdf。

    我们希望继续调查这一问题。

    此致、

    e2e.ti.com/.../LDO_5F00_wave.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这小于200mV。 因此不应造成损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的快速回复。
    此信息非常有用!

    此致