This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:TDA3x 器件内部是否有硬件扩展? 如何在 VisionSDK 中使用

Guru**** 2589165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596574/tda3-is-there-a-hardware-scaling-inside-the-tda3x-device-how-to-use-in-visionsdk

器件型号:TDA3

您好、专家、

如标题所示、TDA3x 器件中是否有任何可用的硬件扩展模块? 提前感谢您的建议。

徐伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    徐伟、您好!
    如果您询问视频帧分频器、则显示子系统中有一个分频器单元。

    此致、
    STAN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我是否可以知道是否有任何其他独立硬件模块(或 EDMA 实现)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请使用 Mayank 的答案检查此主题:
    e2e.ti.com/.../593720
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以在 TDA3x 中使用 ISP 进行扩展操作。

    此外、DSS 中还有一个标量、您可以使用它进行带显示的内联缩放。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TDA3x 器件中的调节模块是调整器(RSZ)、它位于 ISP 中、位于 ISS 兆单元(成像子系统)中。 您应获取当前不属于 TRM 的完整 ISS 章节。 在调整器中、您可以进行升频、降频、滤波、水平和垂直翻转以及各种类似的操作。

    谢谢、

    Alex