主题中讨论的其他器件: FFTLIB
工具/软件:TI-RTOS
我们尝试使用 XDS100v1仿真器在定制板上的 TI C6678 DSP 上运行 VLFFT 示例。 程序在所有内核上成功加载。 当程序单步执行 IPC_Start 时、控制台显示的输出与如下所示类似。
[C66xx_0] A0=0x840012f0 A1=0x2C
a2=0x0 a3=0xfffffffffa
A4=0x84000008 A5=0x0
A6=0x835d14 A7=0x0
A8=0xa0000 A9=0x2
A10=0x840012f0 A11=0x835d14
A12=0x8346e8 A13=0x82f93c
A14=0x840012f0 A15=0x0
A16=0x84001314 A17=0x0
A18=0x840012e8 A19=0x20
A20 = 0x0 A21 = 0x0
A22=0xad94eff6 A23=0x41108910
A24=0xc328832a A25=0x5c880800
A26=0xdda8acf7 A27=0x80960620
A28=0x94000e02 A29=0x831b0c
A30=0x20 A31=0x0
B0=0x0 B1=0x0
b2=0x0 b3=0x811c00
B4=0x82f93c B5=0x0
B6=0x835d78 B7=0xc
B8=0x1c B9=0x0
B10=0x8313d0 B11=0x835d78
B12=0x0 B13=0x0
B14=0x836f20 B15=0x835cc8
B16=0x831744 B17=0x0
B18=0xA B19=0x78
B20=0x8 B21=0x69
B22=0xF B23=0x0
B24=0x2120104 B25=b4008005
B26=0xd8802002 B27=0x7afb2b33
B28=0x44958234 B29=0xce11dc70
B30=0xc10c680 B31=0x0
NTSR=0x1020f
ITSR=0xF
IRP=0x828420
SSR=0x0
AMR=0x0
RILC = 0x0
ILC = 0x0
0x84000300时发生异常
EFR=0x2 NRP=0x84000300
内部异常:IERR=0x18
操作码异常
TI.SYSBIOS.family.c64p.exception:第255行:E_exceptionMin:PC = 0x84000300、sp = 0x00835cc8。
要查看更多异常详细信息、请使用 ROV 或设置"ti.sysbios.family.c64p.exception.enablePrint= true;"
1) 1)我们希望在使用 CCS 的调试模式下运行 VLFFT 应用程序时能提供任何帮助。
2) 2) GEL 文件是否仅需要在核心0或所有核心上加载。