This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:时钟输入频率可实现更好的性能

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598723/66ak2h14-clock-input-frequencies-for-better-performance

器件型号:66AK2H14

您好!

对于66AK2H14、硬件用户指南和数据表建议了各种时钟输入引脚的不同可能时钟输入。

 如果使用任何一个特定的输入时钟频率,SOC 性能是否有任何改善?

谢谢、此致、

Madhu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madhu、

    我已将此内容转发给硬件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madhu、

    不应对 SoC 性能产生任何影响。 如果您使用较低的时钟、您应该能够使用不同的 PLL 参数(乘法器和除法器)进行补偿。 某些时钟频率可能略有差异、但这不应影响 SoC 性能。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马德胡

    已商定-可使用可接受范围内列出的任何频率、并将满足各种接口的功能要求。  请参阅 KeyStone II 器件硬件设计指南应用报告(SPRABV0)中的表6、了解软件为各种 SERDES 接口支持的特定输入频率列表。

    Tom