This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:TMS320DM368ZCED 和 TMS320DM368ZCEDUP 之间有何区别?

Guru**** 2554270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597206/tms320dm368-what-s-the-difference-between-tms320dm368zced-and-tms320dm368zcedup

器件型号:TMS320DM368

您好!

TMS320DM368ZCED 和 TMS320DM368ZCEDUP 之间有何区别? 客户是否可以使用 TMS320DM368ZCED 来替代 TMS320DM368ZCEDUP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你会帮忙吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    你确定是不是这样? 我无法在任何文档中找到 ZCEDUP 器件型号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dwarakesh、

    客户找到了此类器件标记、我在 TI 网站上找到了以下信息。

    但我在 DM368数据表或勘误表中未找到"UP"信息。 因此需要帮助。


    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我找不到。 可能是 TI 帐户内部的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dwarakesh,

    请使用中的搜索  并使用"TMS320DM368ZCEDUP"作为关键字进行搜索。 您可以单击第一个搜索链接并查找信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    我能够以上所述,谢谢。 但我找不到任何信息、因为您无法了解最新信息。 让我也等待 TI 人员的回复。

    抱歉!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请帮助确认 TMS320DM368ZCEDUP 是否是自定义设备吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谁可以为我们提供查询帮助!谢谢!