This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4378:输入日语字符

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596041/linux-am4378-input-japanese-characters

器件型号:AM4378

工具/软件:Linux

您好!

我的客户尝试使用 USB 键盘输入日语字符、但到目前为止还不好。

环境:
器件 AM4378
处理器 SDK Linux 2.00.00

根据 HIM、使用的输入方法是 UIM_-_8_5-r0_0。
它支持日语吗?

谢谢、此致、
Kot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kot、

    请参阅 帖子。 AM437x 也是如此。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kemal-San:

    抱歉、中断。

    我了解到您在上面指出的链接中、"UIM"支持日语字符

    因此、我想获取" UIM "的源代码。 我可以从何处获取其代码?

    请告诉我。

    此致、

    Michi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kemal-San:

    感谢您的合作。

    我认为客户需要安装"UIM"才能使用日文字符。 默认情况下、Processor SDK 不会安装"UIM"软件包。
    我的理解是否正确?
    下面是第四个"UIM"安装站点。

    github.com/.../InstallUim

    此信息是否对处理器 SDK 有帮助?

    请告诉我。

    感谢您的快速回复。

    此致、
    Michi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michi-San、

    您为 UIM 发布的链接在台式计算机上似乎适用。 如果您尝试在 Processor SDK 上安装它、则很可能需要 gtk、pango 和 x11支持。

    此致、
    Kemal