This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:用于 OMAP-L138开发套件(LCDK)的 LCD

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597044/omap-l138-lcd-for-omap-l138-development-kit-lcdk

器件型号:OMAP-L138

我知道 OMAP-L138 LCDK 仅在光栅模式下工作(不支持 LIDD 模式)、并通过 J8、DB15 VGA 连接器连接。

是否有人可以提供适用于此具有 VGA 接口的电路板的 LCD 模块的部件号? 感谢您的帮助!!!

谢谢、

Sheri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sheri、

    我已将此内容转发给硬件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sheri、

    LCDK 中的 VGA 端口用于显示显示器中的内容。 如果您想使用 LCD 显示模块、您可以考虑通过 LCDK 上的 P1、P2连接器进行连接。

    请参阅以下主题以了解兼容的 LCD 模块。

    e2e.ti.com/.../405261

    此致、
    SENTHIL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SENTHIL、

    我很困惑。 据报告,光栅模式  仅适用于 VGA 连接器。 您是否说它可以通过 P1和 P2连接器运行? 我认为 P1和 P2用于 LIDD、LCDK 电路板上不支持 LIDD。 请告知正确的内容以及更多详细信息。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sentil、
    我想这是在上述链接中 BeagleBoard 建议的 LCD 停止之前报告的。
    对于 OMAP-L138 LDCK、TI 让我非常失望。 在技术手册中、电路板广告、数据表等内容在 LCD 信息中不准确。 我感到非常惊讶的是、这些信息尚未更新、这对于正在学习该技术的新用户来说尤其困难。 它会向他们发送一些路径、让他们认为他们无法正确编程某些内容、或者找不到任何内容。 如果我缺少某些信息、请告知。 仍在为该板寻找 LCD。 尊敬的、
    Sheri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Sheri

    我注意到了这篇文章。 塞蒂尔本周已不在办公室,因此我代表他作出答复。

    我们感谢您对此提供的反馈。 原 LCDK 的设计考虑了当时可用的电路 Co ULCD7、现货供应。 遗憾的是、供应商已停止使用此器件、我们不知道任何可用于 LCDK 板的现成 LCD。

    您可能需要创建某种适配器板来评估 LCD、并且可能需要为 LCD 开发驱动程序。 此时、我们不打算开发任何具有 LCD 的附加子卡/Capes 来与 LCDK 板配合使用。  

    正确的是、文档应指出此限制、对于其价值、我在 LCDK wiki 的接口部分下添加了一条注释  

    如果您对此有任何其他问题、请告知我们。

    此致

    Mukul