This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:降低引导时间电流

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596861/linux-am5728-reduce-boot-time-current

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!  

我正在使用 AM5728定制板、我需要减小引导时间电流。

我从 DTS 中删除了对所有额外外设(HDMI、LCD、音频编解码器)的支持、但它仍将采用相同的电流。

是否有任何方法可以减小引导时间电流?

根据我的知识、我们可以通过两种方式进行控制。

1) 1)降低 CPU 频率、

  这是正确的方式吗? 如果是、我们如何做到这一点呢?

2) 2)更改在引导时要加载的模块的顺序

  这是正确的方式吗? 如果是、那么模块序列的定义位置是多少? 或者、我可以从何处更改模块序列?

请做不必要的事。

此致、

--罗纳克