This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:utils:MDMA 错误- DSP 中无效的内存访问!!! TDA3x-RVP 上

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598936/tda3-utils-mdma-error---invalid-memory-access-in-dsp-on-tda3x-rvp

器件型号:TDA3

您好!

在 DSP 上运行期间、我们会遇到以下错误

 utils:MDMA 错误- DSP 中无效的内存访问!!! TDA3x-RVP 上

我们在 TDA 上移植算法时、

我们使用 2.10 Vision SDK 版本。 需要帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    您的查询已转发给 VSDK 专家。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roja、

    您是否在 DSP 与 IPU 之间进行了类似的非缓存共享存储器分配?

    谢谢、此致、

    Piyali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Piyali、

    我们不会对非缓存存储器进行任何分配。
    我们将在独立 DSP 上移植算法、该 DSP 没有任何类型的非缓存存储器分配。

    我们已将 DSP1_DATA_SIZE 增加到45 MB。

    此致、
    Roja
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roja、

    谢谢! 为了帮助我了解 Vision SDK 2.10的确切更改、请确认我的理解是否正确:

    您使用的是 Vision SDK 2.10、并且仅对使 DSP1_DATA_SIZE = 45MB 进行了一次更改。
    您所面临的问题仅在 TDA3x 上的 DSP1上出现、并进行了此更改。

    您是否能够进一步调试以识别代码中发现此问题发生的位置?

    此致、
    Piyali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Piyali、

    我们几乎没有进行过与框架相关的更改
    集成 AR0135传感器。
    2.集成了支持功能,可与 UYVY 格式的输入视频配合使用

    我们在 DSP 上有大小调整函数、该函数是使用 Bilinear 内插完成的。 函数中有2级嵌套循环。 在退出 for 循环时、我们开始获取 MDMA 错误
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shiju / Piyali 您好、

    问题已解决。

    原因是引用了未初始化的指针,现在已更正。

    非常感谢您的支持。