This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/am3352:系统看门狗问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352, PCA9554

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598688/linux-am3352-systemd-watchdog-problem

器件型号:AM3352
主题中讨论的其他器件: PCA9554

工具/软件:Linux

您好:

我正在使用 TI SDK 03_03_00_04 内核始终报告大量此消息

systemd-journale[93]:无法发送 watchdog=1通知消息:传输端点未连接

有人能告诉我为什么?如何避免?

我们的应用团队似乎会对我们的应用程序计划产生影响。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    梁好、

    您是否使用了 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.03.00.04? 您使用的是 AM335x TI 电路板还是定制电路板?

    出现此错误消息时,您能否提供/附加完整的控制台日志? 您在内核启动期间或更新后看到此消息吗?

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pavel:

    是的、TI SDK 版本03_03_00_04、我们使用定制板。

    这是引导信息

    [0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
    [0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
    [0.000000] Linux 版本4.4.4.41-gf9f6f0db2d (xx@xx)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02)))#68抢先于2017年5月26日23:49:37 (星期五)
    [0.000000] CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
    [0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
    [0.000000]机器模型:TI AM335x DR_AM335x
    [0.000000] CMA:在0x9d000000处保留48 MIB
    [0.000000]内存策略:数据高速缓存写回
    [0.000000]在节点0上的总页:131072
    [0.000000] free_area_init_node:节点0、pgdat c0915714、node_mem_map dcb61000
    [0.000000]正常区域:用于 memmap 的1152页
    [0.000000]正常区域:保留0页
    [0.000000]正常区域:131072页,LIFO 批处理:31
    [0.000000] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
    [0.000000] AM335X ES2.1 (NEON)
    [0.000000] pcpu-alloc:s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
    [0.000000] pcpu-alloc:[0] 0
    [0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:129920
    [0.000000]内核命令行:console=ttyO0、115200n8 video = ts= root=/dev/mmcblk0p2 ro rootfstype=ext4 rootwait ip=none
    [0.000000] PID 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.000000]条目高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
    [0.000000] inode 高速缓存散列表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
    [0.000000]内存:460268K/524288K 可用(6463K 内核代码、294K rwdata、2252K rodata、264K init、265K BSS、 14868K 保留、49152K CMA 保留、0K HIGHMEM)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    [0.000000]矢量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
    [0.000000] fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
    [0.000000] vmalloc:0xe0800000 - 0x0x800000 (496MB)
    [0.000000]低内存:0xC0000000 - 0xe0000000 (512 MB)
    [0.000000] pkmap:bbfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    [0.000000]模块:bbf000000 - bbbfe00000 (14 MB)
    [0.000000].text:0xc0008000 - 0xc088b004 (8717 KB)
    [0.000000].init:0xc088c000 - 0xc08ce000 (264 KB)
    [0.000000].data:0xc08ce000 - 0xc0917b50 (295KB)
    [0.000000].bss:0xc0917b50 - 0xc095a058 (266 KB)
    [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
    [0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000]叶扇出的生成时间调整为32。
    [0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
    [0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版5.0)处找到具有128个中断的 INTC
    [0.000000] OMAP 时钟事件源:timer2为24000000 Hz
    [0.000012] sched_clock:24MHz 时为32位、分辨率为41ns、每89478484971ns 换行一次
    [0.000030]时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:79635851949 ns
    [0.000039] OMAP 时钟源:Timer1为24000000 Hz
    [0.000156] clocksource_probe:未找到匹配的时钟源
    [0.000312]控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.000336]警告:您的'console=ttyO0'已被'ttyS0'替代
    [0.000342]这可以确保您仍然看到内核消息。 请
    [0.000346]更新您的内核命令行。
    [0.000361]校准延迟环路... 996.14茂物剪(lpj=4980736)
    [0.089311] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.089424]安装高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.089433] mountpoint-cache 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.090039]正在初始化 cgroup Subsys IO
    [0.090068]正在初始化 cgroup Subsys 内存
    [0.090101]正在初始化 cgroup 子系统设备
    [0.090114]初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
    [0.090126]正在初始化 cgroup 子系统 perf_event
    [0.090136]正在初始化 cgroup 子系统 PID
    [0.090161] CPU:测试写入缓冲器一致性:好的
    [0.090529]为0x80008200 - 0x80008260设置静态标识映射
    [0.09236] devtmpfs:已初始化
    [0.101306] VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分版本 c 修订版3
    [0.113480] omap_hwmod:debugss:_wait_target_disable 失败
    [0.168929]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    [0.172526] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.173701] NET:注册协议系列16.
    [0.175565] DMA:为原子相干分配预分配256 K2B 池
    [0.199302]空闲:使用调速梯
    [0.229292]空闲:使用调速器菜单
    [0.232824] gpiochip_add:器件上的寄存 GPIO 0至31:GPIO
    [0.233098] OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.23370] gpiochip_add:在器件上注册了 GPIO 32至63:GPIO
    [0.234428] gpiochip_add:在器件上注册了64至95的 GPIO:GPIO
    [0.235077] gpiochip_add:在器件上注册了 GPIO 96至127:GPIO
    [0.239637] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/引脚多路复用@800/GPMC_Pins 的 pctldev、延迟探针
    [0.241246]硬件断点:不支持调试架构0x4。
    [0.276082] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.276400] of _get_named_gpiod_flags:无法解析节点"/fixed-reguler-v24_0d[0]的"GPIO"属性
    [0.276690] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/fixedregulator@0[0]的'GPIO'属性
    [0.278549] omap_i2c 44e0b000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c0000000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c0_pins 的 pctldev、延迟探针
    [0.278594] OMAP-i2c 4819c000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c2_pins 的 pctldev、延迟探针
    [0.278684]介质:Linux 介质接口:v0.10
    [0.278739] Linux 视频捕捉接口:v2.00
    [0.278781] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.278787] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.278815] PTP 时钟支持已注册
    [0.278865] EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.279974] OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.280253]高级 Linux 声音架构驱动程序已初始化。
    [0.281280]时钟源:切换到时钟源 Timer1
    [0.290370] NET:注册协议系列2.
    [0.291058] TCP 建立哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.291104] TCP 绑定哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.291142] TCP:已配置哈希表(建立4096 BIND 4096)
    [0.291210] UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.291227] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.291434] NET:注册协议系列1.
    [0.291804] RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
    [0.2918] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.291824] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.291829] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    [0.291864] PCI:CLS 0字节、默认64
    [0.292686]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_A8 PMU 驱动器启用、提供5个计数器
    [0.294279] futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
    [0.301044] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [0.30194] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [0.302003]注册了密钥类型 id_resolver
    [0.302010]注册的密钥类型 id_legacy
    [0.302076] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
    [0.305296] Block layer SCSI generic (BSG) driver version 0.4 loaded (Major 247)(已加载块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序版本0.4 (主要247)
    [0.305326]已注册 IO 调度程序 NOP
    [0.30539]已登记 IO 调度程序的截止日期
    [0.305493]已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
    [0.306527] pinctrl-single 44e10800.pinmux:142引脚、PA f9e10800大小568
    [0.358526]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
    [0.362081] 44e09000.serial: tmio 0x44e09000处的 ttyS0 (IRQ = 158、base_baud = 3000000)是8250
    [0.981755]控制台[ttyS0]已启用
    [0.986365] 48022000.serial: tmio 0x48022000处的 ttyS1 (IRQ = 159、base_baud = 3000000)为8250
    [0.995627] pinctrl-single 44e10800.pinmux:44e10800.pinmux 已请求引脚44e10944.0;无法申请481aa000.serial
    [1.007397] pinctrl-single 44e10800.pinmux:pin-81 (481aa000.serial) status -22
    [1.014770] pinctrl-single 44e10800.pinmux:无法从器件 pinctrl-single 上的组 pinmux_uart5_pins 请求引脚81 (44e10944.0)
    [1.027097] omap8250 481aa000.serial:应用设置时出错,反向
    [1.035249] 481aa000.serial: tmio 0x481aa000处的 ttyS5 (IRQ = 160、base_baud = 3000000)是8250
    [1.044942][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
    [1.056042]循环:模块已加载
    [1.060908] libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [1.121350] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
    [1.127486] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:检测到的 phy 掩码 fffff9.
    [1.135078] libphy: 4a101000.mdio:探测
    [1.139120] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[1]:器件4a101000.MDIO:01、驱动程序 SMSC LAN8710/LAN8720
    [1.148381] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[2]:器件4a101000.MDIO:02、驱动程序 SMSC LAN8710/LAN8720
    [1.158177] cpsw 4a100000.ethernet:DT 中缺少 DUAL_EMAC_res_vlan。
    [1.164807] cpsw 4a100000.ethernet:使用1作为0从设备的保留 VLAN
    [1.171613] cpsw 4a100000.ethernet:DT 中缺少 dual_emac_res_vlan。
    [1.178082] cpsw 4a100000.ethernet:使用2作为1个从设备的保留 VLAN
    [1.184842] cpsw 4a100000.以太网:检测到的 MACID = F4:5e:AB:5F:e8:cf
    [1.191519] cpsw 4a100000.以太网:CPT:溢出检查周期850
    [1.198537] cpsw 4a100000.以太网:cpsw:检测到的 MACID = F4:5e:AB:5F:e8:D1
    [1.206971]鼠标开发:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [1.213105] i2c /dev/entries 驱动程序
    [1.217262] cputidle: enable-method 属性'ti,am3352'找到的操作
    [1.224687] OMAP_hmc 48060000.MMC:针对消费类 WP 的 GPIO 查找
    [1.224703] OMAP_hsmmc 48060000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
    [1.224716] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@48060000[0]的'WP-GPIO'属性
    [1.224725] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@48060000[0]的'WP-GPIO'属性
    [1.224733] OMAP_hsmmc 48060000.MMC:使用查找表进行 GPIO 查找
    [1.224743] OMAP_hsmmc 48060000.MMC:查找 GPIO WP 失败
    [1.261936] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
    [1.273691] NET:注册协议系列10.
    [1.280756] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
    [1.288245] NET:注册协议系列17.
    [1.293074]注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [1.297537] OMAP_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
    [1.307889] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 版本6.0
    [1.313198] GPMC_mem_init:禁用映射在0x0-0x1000000的 CS 0
    [1.319374] mmc0:未设置 MAN_BKOPS_EN 位
    [1.323800] gpiochip_find_base:找到510的新基座
    [1.32391] gpiochip_add:在器件:OMAP-GPMC 上注册了 GPIO 510至511
    [1.325080] at24 0-0050:32768字节24c256 EEPROM、可写、64字节/写入
    [1.332379] RTC-pcf8563 0-0051:找到芯片、驱动程序版本0.4.4
    [1.341584] mmc0:地址0001处的新高速 MMC 卡
    [1.347591] mmcblk0:mmc0:0001 R1J57L 27.5 GiB
    [1.352653] mmcblk0boot0:mmc0:0001 R1J57L 分区1 16.0 mib
    [1.358925] mmcblk0boot1:mmc0:0001 R1J57L 分区2 16.0 mib
    [1.365810] RTC-pcf8563 0-0051:RTC 内核:将 RTC-pcf8563注册为 rtc0
    [1.373154] mmcblk0:P1 P2 P3
    [1.376485] omap_i2c 44e0b000。i2c:总线0版本0.11、频率为400kHz
    [1.384956] LED-pca955x 2-0064:LED-pca955x:在从器件地址0x64处使用 pca9552 16位 LED 驱动器
    [1.412741] gpiochip_find_base:找到502的新基址
    [1.412874] gpiochip_add:在器件:pca9554上注册了 GPIO 502至509
    [1.413357] OMAP_i2c 4819c000.i2c:总线2 rev0.11、频率为400kHz
    [1.419979] RTC-pcf8563 0-0051:将系统时钟设置为2017-05-27 21:36:43 UTC (1495921003)
    [1.431994] ALSA 器件列表:
    [1.434994]未找到声卡。
    [1.441494] EXT4-FS (mmcblk0p2):INFO:只读文件系统需要恢复
    [1.448854] EXT4-FS (mmcblk0p2):恢复期间将启用写入访问
    [2.106615] EXT4-FS (mmcblk0p2):恢复完成
    [2.113634] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [2.121862] VFS:在器件179:2上安装了 root (ext4文件系统)。
    [2.129372] devtmpfs:已安装
    [2.132674]释放未使用的内核内存:264K (c088c000 - c08ce000)
    [2.139054]此架构没有内核内存保护。
    [2.409538]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、12位熵可用)
    [2.424530]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、13位熵可用)
    [2.447771] systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN)
    [2.466848] systemd[1]:检测到架构 ARM。
    [2.492797] systemd[1]:将主机名设置为 。
    [2.596044]随机:systemd-gpT-aut:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、15位熵可用)
    [2.623310]随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、15位熵可用)
    [2.634672] random:systemd-gpt-aut:uninitialized urandom read (16字节读取、15位熵可用)
    [2.653449]随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、16位熵可用)
    [2.753787]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、20位熵可用)
    [2.764660]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、20位熵可用)
    [2.774786]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、20位熵可用)
    [2.785144] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、20位熵可用)
    [3.044144] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
    [3.072066] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [3.10920] systemd[1]:已创建层面系统层面。
    [3.146171] systemd[1]:已达到目标交换。
    [3.172068] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
    [3.202004] systemd[1]:正在收听 Journal Socket。
    [3.23644] systemd[1]:开始为当前内核创建所需的静态设备节点列表...
    [3.286006] systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
    [3.337748] systemd[1]:正在安装临时目录...
    [3.372755] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [3.413684] systemd[1]:创建的片系统串行\x2dgetty.slice。
    [3.446845] systemd[1]:正在启动安装虚拟控制台...
    [3.482233] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
    [3.511902] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
    [3.542865] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [3.571772] systemd[1]:已达到目标路径。
    [3.592053] systemd[1]:侦听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    [3.623299] systemd[1]:创建的层 system-Getty.slice。
    [3.652035] systemd[1]:Listening on Journal Socket (/dev/log)。
    [3.686242] systemd[1]:正在启动日志服务...
    [3.726484] systemd[1]:正在安装调试文件系统...
    [3.7765500] systemd[1]:正在启动根设备上的文件系统检查...
    [3.837910] systemd[1]:正在开始应用内核变量...
    [3.893941] systemd[1]:创建了层用户和会话层。
    [3.900201] systemd[1]:已达到目标层。
    [4.008062] systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [4.071964] systemd[1]:已安装的调试文件系统。
    [4.101844] systemd[1]:挂载的临时目录。
    [4.132481] systemd[1]:已启动日志服务。
    [4.930225] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [5.986285] systemd-journale[86]:收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
    [6.88535] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:用于消费者复位的 GPIO 查找
    [6.885384] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:、使用器件树进行 GPIO 查找
    [6.88539] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401300[0]的'set-GPIO'属性
    [6.885409] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401300[0]的'resset-GPIO'属性
    [6.885417] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:、使用查找表进行 GPIO 查找
    [6.885428] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:查找 GPIO 复位失败
    [6.885438] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:用于消费类 VBUS 检测的 GPIO 查找
    [6.885446] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:、使用器件树进行 GPIO 查找
    [6.88554] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401300[0]的'VBUS-DETIT-GPIO'属性
    [6.885462] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401300[0]的'VBUS-DETIT-GPIO'属性
    [6.885470] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:、使用查找表进行 GPIO 查找
    [6.885478] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:查找 GPIO VBUS-Detect 失败
    [6.885537] 47401300.usb-phy 电源 VCC 未找到、正在使用虚拟稳压器
    [6.973304] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:用于消费者复位的 GPIO 查找
    [6.973334] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:、使用器件树进行 GPIO 查找
    [6.973350] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401b00[0]的'set-GPIO'属性
    [6.973360] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401b00[0]的'resset-GPIO'属性
    [6.973368]使用查找表进行 GPIO 查找的 AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:
    [6.973378] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:查找 GPIO 复位失败
    [6.973388] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:用于消费类 VBUS 检测的 GPIO 查找
    [6.973396] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:、使用器件树进行 GPIO 查找
    [6.973404] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401b00[0]的'VBUS-detect-GPIO'属性
    [6.973412] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401b00[0]的'VBUS-detect-GPIO'属性
    [6.973420]使用查找表进行 GPIO 查找的 AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:
    [6.973428] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:查找 GPIO VBUS-Detect 失败
    [6.973485] 47401b00.usb-phy 电源 VCC 未找到、使用虚拟稳压器
    [7.188228] OMAP-WDT:OMAP 看门狗计时器版本0x01:初始超时60秒
    [7.255465] OMAP_RTC 44e3e000.RTC:RTC 内核:将44e3e000.RTC 注册为 RTC1
    [7.332297]错误:驱动程序'pca953x'已注册,正在中止...
    [7.350801] OMAP_rng 4831000.rng:OMAP 随机数生成器版本 20.
    [7.434208]错误:驱动程序'pca953x'已注册,正在中止...
    [7.687444] OMAP-SHIM 53100000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
    [7.935096] remoteproc0:wkup_m3可用
    [7.939584] remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [8.046608] remoteproc0:二进制格式尚未最终确定,并且还无法保证向后兼容性。
    [8.274158] OMAP-AES 53500000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.2
    [8.543256] remoteproc0:为 wkup_m3加电
    [8.548718] remoteproc0:引导 FW 映像 AM335x-pm-firmware.elf、大小217280
    [8.634314] OMAP_hwmod:pruss:_wait_target_ready 失败:-16
    [8.675535] remoteproc0:远程处理器 wkup_m3现已启动
    [8.675565] wkup_m3_IPC 44e11324.wkup_m3_IPC:CM3固件版本= 0x192
    [8.702744] ti-pruss 4a300000.pruss:无法启用 pruss
    [8.708372] ti-pruss:4a300000.pruss 的探测器失败,错误为-16
    [8.838232] PM:引导加载程序不支持仅 RTC!
    [9.614088] FAT-FS (mmcblk0p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
    [9.803900] EXT4-FS (mmcblk0p3):恢复完成
    [9.866167] EXT4-FS (mmcblk0p3):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [12.023758] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [12.029363] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    [12.098098] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [12.194201] musb-hdrc:ConfigData=0xde (UTMI-8、dyn FIFO、大容量组合、大容量分离、HB-ISO Rx、 HB-ISO Tx、SoftConn)
    [12.194228] musb-hdrc:MHDRC RTL 版本2.0
    [12.194236] musb-hdrc:设置 fifo_mode 4.
    [12.194255] musb-hdrc:28/31最大 EP、16384/16384存储器
    [12.194408] musb-hdrc musb-hdrc.0.auto: MUSB HDRC 主机驱动程序
    [12.200212] musb-hdrc musb-hdrc.0.auto:新 USB 总线已注册、分配的总线编号1
    [12.310381]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
    [12.338306]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
    [12.426657] musb-hdrc:ConfigData=0xde (UTMI-8、dyn FIFO、大容量组合、大容量分离、HB-ISO Rx、 HB-ISO Tx、SoftConn)
    [12.426684] musb-hdrc:MHDRC RTL 版本2.0
    [12.426692] musb-hdrc:设置 fifo_mode 4.
    [12.426707] musb-hdrc:28/31最大 EP、16384/16384存储器
    [12.426835] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC 主机驱动程序
    [12.436227] musb-hdr musb-hdrc.0.auto:在 a_wait_vrise 中添加了 VBUS_ERROR (89、<AValid), retry #1, port1 00000100
    [12.471531] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto:新 USB 总线已注册、分配的总线编号2
    [12.489520] musb-hdr musb-hdrc.0.auto:在 a_wait_vrise 中添加了 VBUS_ERROR (89、<AValid), retry #2, port1 00000104
    [12.521913]集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
    [12.536930]集线器2-0:1.0:检测到1个端口
    [12.931475] USB 1-1:使用 musb-hdrc 的新型高速 USB 器件编号2
    [12.971496] USB 2-1:使用 musb-hdrc 的新型高速 USB 器件编号2
    [13.186841] SCSI 子系统已初始化
    [13.221582] smsc95xx v1.0.4
    [13.231141] USB 存储1-1:1.0:检测到 USB 大容量存储设备
    [13.247931] SCSI host0:USB-storage 1-1:1.0
    [13.257412] usbcore:注册的新接口驱动程序 USB 存储
    [13.305045] smsc95xx 2-1:1.0 eth2:在 usb-musb-hdrc.1.auto-1、smsc95xx USB 2.0以太网、70:B3:D5:9d:c0:08处注册'sc95xx'
    [13.323605] usbcore:注册的新接口驱动程序 smsc95xx
    [13.860996] GPMC cs 0的 DPM 基座为01000000
    [13.917149] GPMC cs 2的 DPM 基础是02000000
    [14.172212]随机:非阻塞池已初始化
    [14.193893] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):ETH2:链路未就绪
    [14.288875] SCSI 0:0:0:0:0:直接访问 STEC STEC USB 2.0 3300 PQ:0 ANSI:0 CCS
    [14.342615] net eth1:正在初始化 cpsw 版本1.12 (0)
    [14.347995] net eth0:初始化 cpsw ale 版本1.4
    [14.3845]净 eth0:ALE 表大小1024
    [14.416141] net eth1: phy found : id is : 0x7c0f1.
    [14.465716] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):ETH1:链路未就绪
    [14.526154] Net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.12 (0)
    [14.566179] net eth0: Phy found : id is : 0x7c0f1.
    [14.609664] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
    [15.456755] SD 0:0:0:0:[SDA] 15646720 512字节逻辑块:(8.01 GB/7.46 GiB)
    [15.479740] SD 0:0:0:0:0:[SDA]写保护关闭
    [15.494769] SD 0:0:0:0:[SDA]模式检测:23 00 00 00
    [15.497824] SD 0:0:0:0:[SDA]找不到缓存模式页
    [15.511638] SD 0:0:0:0:[SDA]、假设驱动器高速缓存:写入
    [15.562346] sda:sda1 sda2 sda3
    [15.576995] SD 0:0:0:0:[SDA]连接的 SCSI 磁盘
    [17.432251] cpsw 4a100000.ethernet eth1:链路速率高达- 100Mbps/全速率-流控制 Rx/TX
    [17.440433] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):ETH1:链路就绪
    [17.720344] EXT4-FS (sda3):恢复完成
    [17.725076] EXT4-FS (SDA1):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [18.002784] EXT4-FS (SDA2):恢复完成
    [18.007214] EXT4-FS (SDA2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [18.034626] EXT4-FS (SDA1):恢复完成
    [18.039047] EXT4-FS (SDA1):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    root@DLS:/mnt/cf

     当我们的应用程序运行时、我看到以下内容、它似乎不会出现在引导时间中。

    来自 systemd-journald@DLS 的广播消息(星期六2017-05-27 21:41:58 UTC):

    systemd[1]:捕获 ,转储磁芯为 pid 774。


    来自 systemd-journald@DLS 的广播消息(星期六2017-05-27 21:41:58 UTC):

    systemd[1]:冻结执行。

    [401.574503] systemd-journale[86]:Failed to send watchdog=1 notification message: connection refused

    这是内核 打印信息、为什么内核会报告这种情况?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="LIANG WANG102707"]

    systemd[1]:冻结执行。

    [401.574503] systemd-journale[86]:Failed to send watchdog=1 notification message: connection refused

    这是内核 打印信息、为什么内核会报告这种情况?

    [/报价]

    我不认为这是内核打印信息。 您在 Linux 内核代码库中的哪个位置找到了这些打印内容?

    在我看来,这是与 rootfs 相关的信息。

    TI-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.03.00.04/文件系统/tisdk-rootfs-image-am335x-evm/


    请参阅以下文件:

    rootfs/usr/include/systemd/sd-demon.h

    rootfs/lib/systemd/system/systemd-journald.service

    您能否提供有关您的应用的更多信息? 在我看来、您的应用程序在某个时候挂起/冻结、并且 systemd 无法触发看门狗复位。 查看以下指针是否将在有关看门狗和 systemd 的帮助中:

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是哪个版本的 systemd/dbus?
    尝试使用 systemd 和 dbus 的最新版本。

    是否正在尝试使用 systemctl 重新引导系统?

    谢谢、
    Prabhakar LAD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    >>是否正在尝试使用 systemctl 重新引导系统?