This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8148:使用 Timestamp_Provider_get32 ()函数可缩短处理时间

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320DM8148, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/599199/tms320dm8148-using-the-function-timestamp_provider_get32-reduces-the-time-of-processing

器件型号:TMS320DM8148
Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS

您好!

我正在使用 Da Vinci 模块 TMS320DM8148对 DSP C674x 进行编程。

我使用 SYSBIOS 6_33_05_46。 我的模块的 ARM 和 DSP 通过 syslink_2_20_02_20进行通信。

根据 ARM 的请求(通过 syslink 发送)、DSP 执行函数 A ()并向 ARM 发送响应。 在 ARM 端、我添加了一些措施、表示整个过程(syslink 消息+函数 A)花费的时间超过40ms。

然后、我在函数 A 中添加了对 TimestampProvider_get32的调用、以获得更精确的测量值。 它导致整个过程现在花费10ms。

现在,调用 TimestampProvider_get32会缩短处理时间吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johannes、您好!

    TimestampProvider_get32应增加处理时间的开销、而不是减少。 在涉及 TimestampProvider_get32时、请检查您是否正在使用缓存、从而看到处理时间的改善。

    另请参阅下面的 e2e 线程是否将提供帮助:
    e2e.ti.com/.../145298

    此致、
    帕维尔