请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 Thread 中讨论的其他器件: SysConfig
您好!
我有一个关于 AM5728 DSS (显示控制器)初始化的问题。
PORz 置为无效后、是否需要该显示子系统进行一些软件复位?
根据 AM5728器件勘误表的 i862"复位应使用 PORz"、软件复位
不是100%可靠、并且在复位源取消置位后、SoC 可能会在启动期间挂起。
因此、我认为在 PORz 被置为无效后、DSS 不需要使用软件复位。
但是、我的客户的显示驱动程序(这不是基于 Linux 的)在其初始化序列中使用软件复位。 客户发现此软件复位会导致异常情况(SGX 初始化失败)。 此软件复位在 SGX 初始化序列之前执行。 当客户从显示驱动程序中删除软件重置时、症状消失。
因此、我们要确认在 PORz 取消置位后、DSS 是否需要在初始化序列中发出软件复位。
请告诉我。
感谢您的快速回复。
此致、
Michi