This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:MMCHS 时钟初始化

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/599263/am3358-mmchs-clock-initialization

器件型号:AM3358

您好!

在有关 MMC 的"低级编程模型"部分中、该手册指出、在访问任何寄存器之前、需要启用 PRCM 模块中的 SD OCP 时钟和 CLKADPI。

但是、在有关 PRCM 模块的部分中、我找不到任何名称类似的时钟。 例如、它们是否引用 CM_PER_MMC0_CLKCTRL 寄存器? 如何启用上述时钟以及它们所讨论的是哪些时钟?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是什么软件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    引导加载程序 U-Boot 和操作系统 fiasco.OC
    此致
    Jonas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、TI 不支持此软件。 您可以查看 TI 的可用版本并将其用作参考: www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-AM335X

    至于您在 TRM 上的问题、OCP 时钟是内部接口时钟(来自内核 PLL 的 L4_PER_CLK)、CLKADPI 是模块功能时钟(来自外设 PLL 的 MMC_CLK)。 在 CM_PER_MMCX_CLKCTRL 寄存器中为模块启用这些功能。