This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:DM368提供 VGA 支持

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP7002, THS7303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598975/tms320dm368-vga-support-from-dm368

器件型号:TMS320DM368
主题中讨论的其他器件: TVP7002THS7303

您好!

  

我们正在开发一个基于 TMS320DM368的视频项目、其中需要 SXGA 输入和输出。

 

在输入端、TI TVP7002用于5输入模式、其输出16位 YCbCr 馈送到 DM368。 请确认此配置是否适用于 SXGA。

 

 

 在输出端、DM368的3个高清 DAC 输出被馈送到视频放大器 TI THS7303。 TI TH7303的输出为 VGA 连接器的 RGB 供电、其中连接器上的 VSYNC 和 HSYNC 直接 连接到 DM3's HSYNC 和 VSYNC。 我有以下问题:

 

1)如何配置 HD-DAC 以禁用绿色同步( SOG )?

 

2)如何配置 DM368的同步信号( HSYNC & VSYNC )与 HD-DAC 同步?

 

3) 3)需要哪些其他配置才能实现 SXGA 最终输出、即1280 X 1024?

 

此致、

Amit Soni

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将通知我的团队研究此问题。

    此致、
    Anuj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       是否有与此相关的更新?  

    此致、

    Amit Soni