This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEVM6678:在图像处理演示中启动 DHCPPC 时出现问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598516/tmdsevm6678-problem-starting-dhcpc-in-image-processing-demo

器件型号:TMDSEVM6678
Thread 中讨论的其他器件:TMS320C6678SYSBIOS

如果我遇到与 XDS560v2仿真器(TDMSEVM6678LE Rev. E)有关的 TMS320C6678评估模块问题、我将不胜感激。

我使用的是从 www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-C667x 下载的 Code Composer Studio 7.0.0.00043和 PROCESSOR-SDK-RTOS-C667X。

从 SDK 运行 image_processing 演示会产生以下输出。
[C66xx_0]

MCSDK 图像处理演示

QMSS 已成功初始化
CPPI 已成功初始化
PA 已成功初始化
配置 DHCP 客户端
服务状态:DHCP:失败:000
服务状态:HTTP:已启用:000
A0=0x1 A1=0x0
A2=0x0 A3=0x90
A4=0xc0e50a4 A5=0x1000
A6=0x0 A7=0x1
A8=0x0 A9=0x800070
A10=0xc0e4b9c A11=0xc080e2c
A12=0x0 A13=0x0
A14=0x0 A15=0x0
A16=0x2 A17=0x802714
A18=0x802714 A19=0x20000000
A20 = 0x0 A21 = 0x0
A22=0x0 A23=0x0
A24=0x0 A25=0x0
A26=0x0 A27=0x0
A28=0x80dec0 A29=0x70
a30=0x81d8f4 a31=0x81ef30
B0=0x0 B1=0x0
b2=0x1 b3=0xc057150
B4=0x90 B5=0x0
B6=0x812980 B7=0x0
B8=0x0 B9=0x0
B10=0x0 B11=0x0
B12=0x0 B13=0xc0782c0
B14=0x826998 B15=0x812978
B16=0x824600 B17=0x0
B18=0x80de90 B19=0xaaaaaaaaaa
B20=0x0 B21=0x0
B22=0x11112222 B23=0x334444
B24=0x2e202e2 B25=0x0
B26=0x80de18 B27=0x42
B28=0x0 B29=0x2
B30=0x8002e310 B31=0xffffff
NTSR=0x1000f
ITSR=0xd
IRP=0xc0773e4.
SSR=0x0
AMR=0x0
RILC = 0x0
ILC = 0x0
0xc0571f0处出现异常
EFR=0x2 NRP=0xc0571f0
内部异常:IERR=0x10
资源冲突异常
TI.SYSBIOS.family.c64p.exception:第256行:E_exceptionMax:PC = 0x0c0571f0、sp = 0x00812978。
xdc.runtime.Error.raise:终止执行

如果有任何指示、说明如何尝试找出 DHCP 无法正确启动的原因、我将不胜感激。 我没有对代码进行任何更改。

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Geoff、

    我已将此内容转发给 RTOS 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我运行了上述演示并发现了一些问题。 让我来了解一下、并更新您的最新信息。

    此致、Eric