This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:PTP 1588硬件实现

Guru**** 2587915 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/594496/am5728-ptp-1588-hardware-implementation

器件型号:AM5728

尽管有大量信息、但我无法确定如何将 AM5728物理连接到外部世界以实现 PTP/SYNC。 以太网/1588/create 1pps。 我 naïve 的是、MAC 执行时间戳、检测同步数据包并与 PRU_ICSS 模块计时器进行交互、从而允许从 SYNC 引脚生成1pps 信号、但这可能非常严重、而且可能是错误的。 您是否有任何 AM5728/PTP/1588硬件实现示例? 我有"ICSS PTP 1588开发人员指南"、但从硬件角度来看、这并不有用。 我在这里真的很挣扎、如果有任何帮助、我将不胜感激。 是否有一个很好的描述来说明这一切是如何结合在一起的?  谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM57X 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。  请给我们一些额外 的时间进行调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    很抱歉耽误你的时间。 我想看看我能找到什么关于使用 CPTS+CPSW 而不是依赖 PRU_ICSS 发送 PPS 信令的可能性。

    经过调查、除了您参考的《开发人员指南》中所述的 ICSS_PRU 使用之外、似乎没有现有的 AM5728 + PPS 输出解决方案。 CPSW 具有用于处理时间戳功能的相关 CPTS 模块、但由于它是在 AM57xx 器件中以对 AVB (802.1AS)的眼图实现的、因此不存在对外部 PPS 信号的明确适应(AVB 不需要 PPS 输出)。

    我已将其转发给 PRU_ICSS 团队。 理想情况下、开发指南的所有者可以听到硬件示例的提示。