This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5k2e04:在 python2.7中使用 CV2.CascadeClassifier (xxxxx.xml)时、TIOCL 致命

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5K2E04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/599172/linux-am5k2e04-tiocl-fatal-when-use-cv2-cascadeclassifier-xxxxx-xml-in-python2-7

器件型号:AM5K2E04

工具/软件:Linux

我使用 AM5k2e04、并基于 ti-k2e-processor-SDK 启动 Linux 系统。

当我使用 OpenCV 按如下方式对面进行脱模时:

Face 级联= CV2.CascadeClassifier ("haarcasset_profileface.xml")

出现问题、例如:

TIOCL 致命错误:内部错误:消息队列数量(0)与计算单元数量(1)不匹配

如有任何答复,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    查看此主题:
    e2e.ti.com/.../2019043

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yordan

    谢谢您的回复。我看到了您提供的链接、但我认为我的情况稍有不同。 我的电路板没有 DSP 内核、我不使用 OpenCL、但问题仍然存在。 有什么关于我的情况的建议吗?

    BD