This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM385:ISIF 将所有像素按入行而不是 LNH

Guru**** 2587915 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598941/dm385-isif-pushes-to-sdram-all-pixels-in-line-instead-of-lnh

器件型号:DM385
Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS

您好!

我正在尝试将来自 AR0330视频传感器的原始 Bayer 视频数据存储到 DM385的并行端口

因此、当数据存储到 SDRAM fom ISIF 时、我将使用 CAMER_LINK_CAPMODE_DDR 模式

分辨率为1920x1080

以下是 IPIPIF/ISIF 设置^

 [m3vpss ] ISS_CLKSTAT 寄存器 f0000013
 [m3vpss ] capt addr b841c480
 [m3vpss ] IPEIF 使能0,    CFG1 0
 [m3vpss ] IPEIF RSZ 10      、增益200
 [m3vpss ] IPEIF DPCM 0,      CFG2 6
 [m3vpss ] IPEIF INIRSZ 0,    OCLIP fff

 [m3vpss ] ISIF SYNCEN 3,       CGAMMAWD 0
 [m3vpss ] ISIF HSIZE 78、       CADU 5c2
 [m3vpss ] ISIF MODESET c CCOLP 1b1b
 [m3vpss ] ISIF SPH e、  LNH 77F
 [m3vpss ] ISIF LNV 437、        VDINT0 433
 [m3vpss ] ISIF FMCFG 0 FMTPLEN 0
 [m3vpss ] ISIF FMTSPH 0 FMTLNH 0
 [m3vpss ] ISIF FMTRLEN 0 FMTHCTNT 0

但在我的 SDRAM 数据中、 每个有效的1920像素视频线后面都有一条

另一行、其中包含480像素的零数据和1440像素的垃圾(0x8080)。

在我看来、在行中存储1920像素后、它看起来像 ISIF、但不会停止并继续

直到 HSYNC 脉冲结束(使480多个零像素)、然后在接收到新的同步前向开始新的

行并偏移到其开头、从而使剩余的内存(1440 pix)填充为0x8080模式

ISIF 不应该仅存储在 RAM 中 、而是存储在 LNH 寄存器中编程的像素数量、然后等待新行的开始?

我是否必须使用输入格式化器格式化数据?

非常感谢

德语 Baranov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是哪个 IPNC 版本?
    您能告诉我们您的用例吗?

    平路机、
    Anuj
    Pathpartner Technology Pvt Ltd.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我不确定具体的 IPNC 版本、因为评估板提供商 nSketch (我们从其获得 RDK)保留其自己的 RDK 名称和编号。 (carbb RDK-1.5.6)
    我认为它大约是3.7
    (仅几个 TI 工具版本号:cgt470 5_0_3、hdvpss 01_00_01_37、iss 03_80_00_70、SYSBIOS 6_34_04_22、
    Linux 2.6.37-psp04.01.00.02)
    我们使用的板具有 DM385、512 MB SDRAM (单个16位芯片)、512 MB NAND、
    在开发过程中、我将从 SD 加载所有内容。
    AR0330传感器通过并行接口(MSB 至 MSB)连接到 DM385
    我们在 Linux 下运行测试程序、它启动 AR0330并为配置 ISS
    原始输入-原始输出模式 Fand
    存储来自 ISIF 的原始数据。
    每20帧从 RAM 存储到 SD。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我已将画面宽度更改为2400、希望看到(除了有效画面)在 HD 脉冲位置处的黑暗空间、没有垃圾数据、但我的期望是错误的。
    我仍有具有有效数据的行(但现在也有1920到2400的垃圾尾)和具有 HD+垃圾的行(尽管垃圾大小)
    更改了。
    在我看来、DM365在传感器数据线的末尾捕获额外的 HD 脉冲、可能是实际的电尖峰。
    顺便说一下、它对同步脉冲的长度有限制吗?