This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:AM3358

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/599154/linux-am3358-am3358

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

你(们)好  

  我将 u-boot-2017版本用于我的定制 AM335x 板。 SD 引导和 NAND 引导工作正常。我们 正在使用512MB NAND。  

在 uboot 环境中通过手动提供命令测试了 NAND 引导 I。 如何在自动 nand 引导中设置。 我在 NAND.u-boot-env 中写了 uEnv.txt。

在 NAND 启动期间,未检测到 SD 卡。  MMC 信息显示"卡未响应电压选择! "

 我的 u-boot 日志如下所示。

  

U-Boot SPL 2017.01-g5875b5f507 (2017年5月30日- 13:20:35)
尝试从 NAND 引导
卡未响应电压选择!
**设备 MMC 0 **错误
使用默认环境

U-Boot 2017.01-g5875b5f507 (2017年5月30日- 13:20:35 +0530)

CPU:AM335X-GP 修订版2.1
I2C:就绪
DRAM:512 MiB
NAND:512 MiB
MMC:OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
卡未响应电压选择!
**设备 MMC 0 **错误
使用默认环境

在:ns16550_serial
输出:ns16550_serial
错误:ns16550_serial
未设置。 验证第一个电子保险丝 MAC
NET:找不到以太网。
按空格键可在2秒钟内中止自动引导
=> MMC 信息
卡未响应电压选择!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raji、

    在 uboot 环境中通过手动提供命令测试了 NAND 引导 I。 如何在自动 nand 引导中设置。 我在 NAND.u-boot-env 中写了 uEnv.txt。

    您可以在 include/configs/am335x_evm.h NANDARGS 的 uboot 配置中对 bootargs 进行硬编码

    或其他

    确保在 defconfig CONFIG_SYS_Extra 选项="NAND、ENV_IS _IN_NAN"中

    需要设置 ENV_IT_IN_NAND 以便 uboot 读取您存储在 NAND 中的 uEnv.txt。


    2.在 NAND 启动期间,未检测到 SD 卡。 MMC 信息显示"卡未响应电压选择! "

    检查特定于 MMC 的两个 uboot 配置之间的配置和初始化差异。 看起来 MMC 控制器未在 NAND 引导中启用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    谢谢.NAND autoboot 工作正常。 从运行 nandboot 中、我可以看到内核启动消息。 在自动引导过程中,启动内核后,它将到达 Linux 提示符。

    我将检查配置、以了解为何在 nand boot 中未检测到 SD 卡。
    此致
    Rajalakshmi A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我修复了内核控制台问题.. 我将检查配置、以了解为何在 nand boot 中未检测到 SD 卡。
    此致
    Rajalakshmi A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    相关知识。 如果他的主题已回答您的所有问题、请将其标记为已关闭。