This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:将 Vision SDK 2_10移植到2_12、

Guru**** 2554210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/599173/tda3-porting-vision-sdk-2_10-to-2_12

器件型号:TDA3

您好!

我使用 VSDK 2_10版本在 TDA3x Rev C 板上开发了代码、

现在、我获得了具有 Rev E 的新板、它需要更高的 Starterware。 我下载了库存 VSKD 2_12、运行正常、但我需要将我的更改从 VSDK2_10移植到 VSDK 2_12。

从 VSDK2_10编译的 appimage 在上创建 i2c 错误、同时尝试在 VSDK 2_12上运行。 那么、使用 VSDK2_10更改来与 Rev E 板配合使用是否有任何简单的解决方案??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    我已将您的问题转交给 VisionSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    I2C 通信失败、因为与 Rev C EVM 相比、Rev E EVM 具有不同的 PMIC IC。 Rev E EVM 支持 TDA3xx ES2.0器件。
    我强烈建议您改用 Vision SDK 2.12版本、因为 VSDK 2_10和 VSDK 2_12之间存在许多更改。
    如果您仍想使用 VSDK 2_10、则需要将 SBL 和 PM 从 VSDK2_12更改为 VSDK 2_10 (两者都是 Starterware 的一部分)。

    此致、
    Rishabh