This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2E05:K2E 的 EEPROM 选择

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/599093/66ak2e05-eeprom-selection-for-k2e

器件型号:66AK2E05

您好!  

我们希望 在 I2C_1接口处将 M24M01-DFMN6TP 与 K2E SoC 搭配使用。  

请确认此器件是否与 k2E SoC 兼容。  

谢谢、此致

Tarang Jindal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tarang、

    我已将此事转发给设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tarang、

    我们无法验证特定制造商的器件。  K2E EVM 包含一个连接到 I2C 端口的通用 SEEPROM。  这是一个标准 I2C 端口。  可使用任何符合 I2C 标准的 SEEPROM。  可用于引导的 I2C 地址为0x50至0x53。

    Tom