This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA744:使用 nMIN 作为来自 A15-MPCore 的正常中断

Guru**** 2589115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597890/linux-dra744-using-nmin-as-normal-interrupt-from-a15-mpcore

器件型号:DRA744

工具/软件:Linux

您好!

我们要求使用 nMIN 线作为从外设到 A15-MPCore 的中断。 我们了解到、可以通过配置寄存器 CTRL_CORE_NMI_DESTINATION_2将 NMI 路由到 A15-MPCore。

之后、我们可以将中断作为 MPU_IRQ_133处理。

请告诉我们如何使用 request_IRQ() Linux API 配置此 IRQ,以及需要执行任何其他步骤来实现此目的。