This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 与 C5515 eZdsp 配合使用的麦克风

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/599020/microphone-to-be-used-with-c5515-ezdsp

您好!

我想将麦克风插入 C5515 eZdsp 的立体声输入连接器中。

我尝试使用 iPhone 耳机、但没有结果。

我应该使用哪种麦克风?

提前感谢

Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paolo、

    我已将此内容转发给硬件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paolo、

    请参阅以下主题:
    e2e.ti.com/.../64519
    e2e.ti.com/.../288296

    基本上、其他供应商的大多数耳机(或麦克风)都应该正常工作。

    此致、
    Yordan