This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:66AK2H14和66AK2H12之间的功能差异

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H12, 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598559/66ak2h14-functional-differences-between-66ak2h14-and-66ak2h12

器件型号:66AK2H14
主题中讨论的其他器件:66AK2H12

您好!

 根据 SPRS866E 中提供的方框图、我可以理解、10GbE 的存在是 66AK2H14和66AK2H12之间的唯一区别。

我计划使用66AK2H14、但目前我不使用10GbE。 因此,我是否可以通过使66AK2H12的所有其他功能与66AK2H14相同,期望66AK2H12具有更好的性能(即低功耗、更低的时钟要求等)?

此致、

Madhu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madhu、

    如果未使用10Gb 以太网交换机、66AK2H12和66AK2H14之间的性能不应存在任何差异。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意产品页面,其中列出了1GB 以太网

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在 TI 商店中、66AK2H14和66AK2H12器件之间的成本差异约为250美元。
    请问这两者的架构是否有其他技术差异,造成了巨大的成本差异?

    此致、
    Madhu。