This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:Yocto 配置 Linux

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/599241/linux-am5728-yocto-configure-linux

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

如何从 Yocto 启用 spidev。

谢谢、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要使用 Yocto 中的 menuconfig 选项。 您可以参考链接[1]以了解更多信息。

    示例:bitbake linux-yocto -c menuconfig

    (注意:用您的内核配方名称替换 Linux-Yocto)

     设备驱动程序 -->

    [*] SPI 支持 -->   

    <*>用户模式 SPI 设备驱动程序支持   

    谢谢、

    Prabhakar LAD