This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:ProcSDK 何时可用于 OMAP L138?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597789/omap-l138-when-is-procsdk-available-for-omap-l138

器件型号:OMAP-L138
主题中讨论的其他器件:OMAPL138OMAP-L137

您好!

我发现最新的 ProcSDK 版本支持 OMAP L137,但 OMAP L138呢? 您能否共享有关 OMAPL138 ProcSDK (RTOS/Linux)的发布计划的信息?

此致、
Naoki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、

    目前仅 Processor SDK (RTOS)可用于 OMAP-L137。 我们的团队没有有关未来 SDK 版本的信息。

    我正在请设计团队进行详细阐述。 他们的反馈将直接发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yordan

    感谢您的回复。 `ll、我在这里等待您的回答。

    我还有一个问题。 在当前 OMAPL 137 ProcSDK 版本中找不到 NDK 示例。 C:\ti\pdk_omapl13x_1_0_0\packages 中不存在 NDK 传输(NIMU)代码。
    我尝试通过发出以下命令来生成所有示例代码:

    CD C:\ti\pdk_omapl13x_1_0_0\packages
    pdksetupenv.bat
    pdkProjectCreate.bat OMAPL137几乎所有 DSP C:\ti\pdk_omapl13x_1_0_0\packages

    一些 CCS 示例工程在 C:\ti\pdk_omapl13x_1_0_0\packages 中生成、但我可以看到 Nimu 示例。
    我们应该如何为使用 OMAPL 的新 NDK 用户提供建议?
    software-dl.ti.com/.../单独下载 NIMU (我认为 NSP 应视为 NIMU) 与其他 ProcSDK 方案的方式截然不同;例如、在 C667x 用例中、C667x EVM 的 NIMU 实现默认情况下存在于 C667x PDK 中(C:\ti\pdk_c667x_2_0_5\packages\ti\transport \NDK\Nimu)。

    此致、
    Naoki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naoki-San、

    处理器 SDK RTOS 和 Linux 中的 OMAPL138支持将添加到6月底发布的2017年第2季度版本中。

    接收警报的最简单方法是转到 TI.com 上的 Processor SDK 产品文件夹、并按此处屏幕截图所示订阅警报:

    希望这对您有所帮助


    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul

    很抱歉我的回答延迟。 我了解发布计划。 我希望您考虑在将来的版本包中为 EVM 进行 NIMU 集成。 感谢您的考虑。 这将帮助用户实现易用性。

    此致、
    Naoki