This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4378:基于 QT 的"CAN"应用程序出错

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/599143/linux-am4378-error-in-qt-based-can-application

器件型号:AM4378

工具/软件:Linux

尊敬的先生:

我开发了一个基于 AM4378的电路板、并开发了一个基于 QT 的"CAN"(基于串行总线的应用)、该应用位于 example/serial bus/CAN 下。

在构建应用程序时、会抛出以下错误。

“项目错误:Unknown module() in QT : serial bus”(QT 中的未知模块():串行总线)

如何解决此问题?

我的开发详细信息如下所示。

IDE:QT Creator

目标操作系统:Sitara Linux

主机操作系统:linux。

此致、

Winiston.P