This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVMK2EX:如何从 TFTP 设置程序引导 u-boot

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598367/evmk2ex-how-to-boot-u-boot-from-a-tftp-setver

器件型号:EVMK2EX

 EVMK2E 开发板能否运行从 TFTP 服务器加载的 u-boot。 或剂量、它需要是局部的。 如果是、如何 设置它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    我已将此内容转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该使用 Processor SDK 中包含的 program_evm.js 脚本。 有关详细信息、请参阅以下 wiki:
    processors.wiki.ti.com/.../Program_EVM_UG

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    虽然 Keystone II 器件支持以太网引导、但 K2E 和 K2L PG1.0的芯片勘误表可防止直接 TFTP 引导、如下面芯片勘误表中的 Advisory 25所示:

    www.ti.com/.../sprz417b.pdf

    解决方法是闪存一个小型次级引导加载程序、以修复此问题、并按照勘误表中所述重新进入 ROM 引导加载程序。 有关如何在 EVM 上执行此操作的详细信息、请参阅此处提供的代码:
    processors.wiki.ti.com/.../KeystoneII_Boot_Examples

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    我还在努力从 TFTP 服务器引导 K2E 器件上的 u-boot。

    基本上、我将按照此处提到的步骤为 K2E 器件执行操作、并通过 UART 启动第一级、器件重新进入以太网加载第二级。

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/KeystoneII_Boot_Examples#Running_Ethernet_examples

    U-boot 是否构建到上述两个二进制映像中? 即,一旦我使用上述方法分两个阶段启动设备,是否已加载 U-boot? 或者、我是否应该再次将 U-boot 映像复制到从 Processor SDK 获取的 TFTP 服务器? 我看到在 Processor SDK 中有 Uboot 和 Linux 内核的预构建映像。

    谢谢、

    Ashwini