This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6713B:TMS320C6713评估套件的升级、以便与 CCS v6.0和 Windows 7兼容

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSLCDK6748, TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596795/tms320c6713b-upgradation-of-tms320c6713-eval-kit-for-compatible-with-ccs-v6-0-and-windows-7

器件型号:TMS320C6713B
主题中讨论的其他器件:TMDSLCDK6748TMS320C6748

亲爱的朋友

我想了解有关 TMS320C6713 DSK 的替代(升级)入门套件/Eval 套件的信息

它将支持 CCS v6.0和 Windows 7以及 TMS320C6713 DSK 入门套件的类似配置。

此致

戈帕尔...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gopal、

    我建议您查看 TI 最新的低功耗定点和浮点 DSP TMDSC674x DSP 和 TMDSLCDK6748开发套件:
    www.ti.com/.../tmdslcdk6748

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tsvetolin Shulev

    感谢 您 的回答。  实际上、我对数字信号处理的要求是32位 EMIF 外部接口、16位 GPIO 和一个 McBSP 通信

    TMS320C6713入门套件。 但您的建议电路板(TMS320C6748)用于视频和信号处理、具有 SATA、USB 和用于外部接口的串行通信。 我 在您推荐的套件中找不到任何外部 EMIF I/O 和 GPIO 接口。 因此、我当前项目所需的 DSP 板必须与 TMS320C6713类似、后者具有上述连接功能、还支持 CCSv6.0和 Windows 7。

    等待您的下一个建议。

    此致

    戈帕尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    等待您的宝贵建议..

    此致

    Gopal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gopal、

    我是否知道查找 C6713替代开发套件的原因? 您可能不会期望其他开发套件中包含所有 C6713 DSK 功能。 C6748 LCDK 是一款低成本开发套件、它在 J14连接器中具有 EMIF 16位接口、并且很少有 GPIO。 您还将获得对该器件的更好支持。

    此致、
    SENTHIL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Srinivasan

    目前、我正在使用 CCS v3.3和 Windows XP 处理 TMS320C6713 dsk。 但是,根据我们目前的方案,我们的所有操作系统平台都已更新到 Windows 7

    我们已经购买了 CCS v6.0。 因此、我当前的 DSP (C6713)平台不支持 CCS v6.0和 Windows 7。 因此、我正在寻找新的更新版本

    DSP 套件、该套件与 C6713具有类似的功能、并支持 CCS v6.0和 Windows 7。 我需要32位 EMIF 外部接口和16位 GPIO 以及一个 McBSP 接口。

    等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gopal、

    为什么您对32位 EMIF 有要求?

    C6748具有两条 EMIF 总线、可同时运行、与 C6713相比、总吞吐量要好得多。 16位 EMIFB 用于 DDR2存储器、可在高达156MHz =312MT/s 的频率下运行、在一般意义上相当于在156MHz 下运行32位 EMIF、而 C6713仅在其 SDRAM 接口的频率高达100MHz 时运行。

    对于异步外设访问、虽然只有16位宽、但 EMIFA 接口也像 C6713一样以高达100MHz 的频率运行。 但您可以通过 EMIFB 访问 DDR2、同时通过 EMIFA 访问外设。

    C6748 LCDK 将是更适合您其他要求的开发平台。 您可以迁移到最新的 CCSv7、而无需任何许可费用。

    此致、
    RandyP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RandyP

    感谢您提供的友好信息。 对于我目前使用 TMS320C6713入门套件的项目、我将使用32位外部 EMIF I/O 接口进行数据 处理、并使用11个 GPIO 引脚进行控制处理。

    但由于我的操作系统更新(Windows XP 至7)、此主板和 ccsv3.3不受支持。 但我已经检查并未在您的建议中找到任何 EMIF 端口和 GPIO 端口

    TMS320C6748 DSP 开发套件(LCDK)。 您说过、TMS320C6748 处理器中提供了此功能、而不是直接 开发套件(LCDK)中提供了此功能。 (http://www.ti.com/lit/ml/sprt633/sprt633.pdf)

    ,我可以访问外部接口,如您的上述信息。

    等待您的回复。

    此致 Gopal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gopal、

    从 TMDSLCDK6748产品页面、您可以下载该板的所有文档。 您参考的产品公告是一个简单的2页营销传单、但它确实提到了扩展连接器。 您可能必须实际添加接头、但我不确定它们的板是如何提供的-但功能确实存在。 查看原理图、了解您是否可以实现目标。

    此致、
    RandyP