This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DM3730:最大串行波特率

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: DM3730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598365/linux-dm3730-maximum-serial-baud-rate

器件型号:DM3730

工具/软件:Linux

您好!

我尝试在 TRM 中找到串行端口的最大波特率,但找不到它。

最大波特率是多少? 有计划将 dm3730与3.6m 配合使用、但我不确定它是否可行。 即使是-如何测试它?

2.接口是否可以根据所使用的设备进行配置,即检测速率和相应的变化速率?

谢谢!
已运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ran、

    DM3730支持的最大 UART 波特率为3.6Mbps。 有关详细信息、请参阅 TRM 表19-1。 UART 模式波特率、分频值和误码率。
    UART 配置可在移动时更改(包括波特率)。 TRM 第19.5.1.1.3节"协议"、"波特率"和"中断设置"对其进行了介绍。
    不支持自动检测 DM3730 UART 上连接的器件的波特率。

    BR
    Tsvetolin Shulev