This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BEAGLEBK:适用于 BeagleBone Black 的 Linux BSP

Guru**** 2585985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598974/beaglebk-linux-bsp-for-beaglebone-black

器件型号:BEAGLEBK

尊敬的 TI 团队:

最近我购买了 BeagleBone Black。 基本上、我的要求是使用现有内核源、构建它并将其闪存到 BBB 上、然后查看它是否正常工作(这是我们需要做的准备、直到 H/W 团队为 AM335x 完成原理图/布局和光绘)。

我的开发环境是 Ubuntu 14.04 -

到目前为止、

1.我能够使用 eMMC 中的现有映像启动电路板。

2.尝试从链接 git 克隆 https://github.com/RobertCNelson/ti-linux-kernel-dev.git 编译代码
cd ti-linux-kernel-dev/

能够构建-将构建的映像(.zImage)放入 SD 卡中、无法从 SD 卡启动电路板。

答:是否有任何特写可查、我的图像是否正常。

b.从 SD 引导是否需要执行任何特定的步骤?

C. https://eewiki.net/display/linuxonarm/BeagleBone+Black#BeagleBoneBlack-TIBSP 中提到的后续步骤 -但仍然不幸运

d.我采用了 Kenel 和 TI BSP verion 4.9以及根文件系统14.04 (https://github.com/RobertCNelson/ti-linux-kernel-dev.git) (如上述链接中所述)

3.我可以下载并放在 SD 卡上以测试启动过程的任何预构建映像吗?

如果您需要有关此方面的任何其他详细信息、请告诉我。

此致、

Phani。